六角ナット1種(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.66 (258件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂
パック単位の小口販売です。並目
258件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-10-29
用途:
部品の固定
対象商品:
05528704

使用に際して,全く支障はありません.更に小分けの販売があれば,残りの無駄も少なく助かります.

2017-09-27
用途:
小さなネジ用ナット(スイッチ等の取付用として使用)
対象商品:
10059691

小型のパーツケースに18650(3.7Vリチウム充電池)×2本の電池を入れ、
これにステップダウンできる基盤を使用し、6Vまで電圧を低下させ、懐中電灯(6V用)に使用している。リチウム電池は3000mAの容量があり使用後
再充電できるため経済的かつランプもLEDに交換すると使用電流が少なくてすむためこちらでも省エネし自作DIYを楽しんでます。

2017-10-10
用途:
固定
対象商品:
05528713

精度は必要十分です。ただのナットにそれ以上の要求はありません。

2017-09-14
用途:
屋外用の部品組み立て等に使用する。
対象商品:
05528713

ステンレスのネジは錆にくいのが利点だが、強度的には鉄より柔らかい点が欠点、うまく用途に合わせて使用している。

2018-05-02
用途:
色々
対象商品:
10059691

規格品で、安くて、普通に使えて、満足しています!!

有限会社ナイトー 様2017-11-15
用途:
港シラ材の取り付け
対象商品:
05528783

錆びにくく、いろいろなサイズがあるので重宝しています。

1人が参考にしています
2021-05-13
用途:
FA装置の現場調整時に使用。
対象商品:
05528722

使用機器の環境上サビの心配の少ない当製品を使いました。ステンという特性上仕方がないのですが、強く絞めるとかじりやすいのが不満です。

2018-05-23
用途:
整備 看板取付等
対象商品:
05528722

ホームセンターと比べると 色々なサイズや種類があり重宝しております。

岩倉建設 株式会社 様2018-04-25
用途:
たくさん入っていて良かったです
対象商品:
05528722

普通に使いやすいです。たくさん入っていて良かったです。

2017-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05528756

大変満足の良く商品です。必要に応じて、追加注文する予定です。

2020-10-21
用途:
車庫の製作に使用
対象商品:
05528765

低価格ですが、品質に問題なく、屋外で雨に当たる場所でも発錆はありません

クリエート 様2018-02-28
用途:
表示板の固定
対象商品:
05528722

全く問題なくしっかりとした固定が出来ました。満足です。

西村 様2017-08-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05528704

サイズによって安く感じるものと ネジ屋さんに行ったほうが安いものがある。
同じステンレス等級で合わせてるので変わりはないと思ってますが あとは劣化、耐久性でしょうね。
すぐに結果が出るものではないので問題ないとおもいます。

松山技研工業 様2017-07-26
用途:
バイク部品の交換用
対象商品:
05528747

ナットが使用されている部分が少ないが、純正はSCMでほとんど錆びていて、見た目も悪いしねじ山が錆びて使用不能な部分が多い。ボルトと共に交換するが光沢が有り304の刻印が印象的で強度も問題なく満足している。

2017-05-24
用途:
装置の組み立て
対象商品:
05528713

当たり前ですがねじとしては過不足なしです。
継続的に使う訳ではないのでもう少し少量のパックがあると良いのですが。

2017-05-01
用途:
六角ナット
対象商品:
05528731

この六角ナット1種ステンレスはスムーズに使用できました。ありがとうございました。

2017-12-18
用途:
PC構築時
対象商品:
10059691

初めて購入させていただきましたが、取扱い商品が多く安価で
満足いたしました。
また利用したいと思います。

1人が参考にしています
2018-05-17
用途:
手作りストラップの部品として使用
対象商品:
23442642

メッキ加工した同規格の商品が欲しいです。ホームセンターでは10個単位くらいしかありません。

2020-03-10
用途:
製品組み付けに使用
対象商品:
05528722

M5六角ナット 約100個入り
納期、価格、共に大変満足致しております
今回の商品は残念ながらM4ナット37個程混入しており
品質面で不満とさせて頂きました、改善に期待。

2016-11-22
用途:
バイクのレストアに使用
対象商品:
05528731

ステンの光沢も有り、安心して使えますので、今後も使用していきたいと思います。