六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじのレビュー
- 用途:
- 3Dプリンターのフレーム組立
- 対象商品:
- 05519744
ネジ穴の位置がずれていたり、頭が変形しているものが見受けられますが、使用は可能です。
強度や信頼性が求められる場所では、他の製品を使用するのが賢明です。
- 用途:
- 製造ライン内新規設備に使用しました。
- 対象商品:
- 05520024
仕掛かり削減を考えるとこの下の小パックの扱いをお願いします。
あと2段階くらいあると予備パーツの充実につながります
- 用途:
- 色々
- 対象商品:
- 05519997
色々とSCM435/ボルトを購入しましたが、本商品のみ袋内(錆止め油不足)一部錆ありでした。
ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。
- 用途:
- 内装ネジの交換
- 対象商品:
- 05519726
交換用で今回使う機会がありましたが問題ない商品です。
海外製品付属のネジがイマイチでこちらと交換しましたが
国内メーカー製のようですので安心感はかなり高いのではないかと思います。
- 用途:
- タップ加工した際の確認作業
- 対象商品:
- 05520042
使用目的が大したことないので、普通に使用しています。
どのサイズもそうですが、もう少し長い物があれば有難い。
また、もう少し太い物や細目ピッチの物があれば良いのですが、むずかしいですか?
六角穴付ボルトのM14~36のサイズのものも、取扱いがございます。
http://www.monotaro.com/s/c-89995/
細目は、申し訳ございませんが、現状、取扱いがありません。
今後の商品採用時、検討させて頂きます。
- 用途:
- 実験用ジグの締め付けなどに使います。
- 対象商品:
- 05520173
購入したボルトを触れると、手が黒くなります。黒染めそのものが
落ちていると考えます。しかも、防錆油で濡れているから、作業場または
取り付けジグも汚くなります。
電話して状況を伝えても、終始一点張りで、こういうもんですって言われてしまいました。
本当に「詐欺魂」に遭ってしまいました。
本製品は黒色酸化被膜の為、
錆びないように油で濡れている状態になり、
手で触ると黒色が付くような製品となります。
油が濡れていない製品でしたら、
強度は若干落ちますが、
下記ボルトがございます。
ご検討頂けましたら幸いです。
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
注文コード 41511741
http://www.monotaro.com/p/4151/1741/
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
注文コード41510156
http://www.monotaro.com/p/4151/0156/
- 用途:
- 化粧パネル用
- 対象商品:
- 05519963
来たときは綺麗なクロ染めに見えたが、油まみれでしたので、油をふき取ると、色落ちして
とてもクロ染めとは思えない状態に。化粧ネジに使用しようと思ったがとても使用できない。
本製品(黒色酸化皮膜)は
、焼き戻しの処理後に防錆油を塗布し耐食性を確保しているタイプとなるため
油が付いている製品となります。
油で濡れていないタイプであれば、下記がございます。
●黒ニッケル
・六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
http://www.monotaro.com/g/00423674/
●アエン黒
・六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
http://www.monotaro.com/g/00423673/
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。