袋ナット(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.58 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
袋ナット(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
589 / 税込 648
パック単位の小口販売です。
80件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-01
用途:
車両整備
対象商品:
05528625

ステンレスが近くのホームセンターにありませんでした。
価格も安くて助かります。

2016-05-21
用途:
自動車修理
対象商品:
05528634

サイズが豊富にあってとても良いです。

1人が参考にしています
2020-09-08
用途:
引っ掛かり防止
対象商品:
05528625

表面仕上げがやや悪く美しくないです。だからそれなりの場所でしか使えません。安いので仕方がないですが。

有限会社カーム 様2015-05-14
用途:
バイクのエキゾストパイプの取り付けに使用
対象商品:
05528616

良く錆びる部分なのでステンレス袋ナットを使用したところ、見た目が大変良くなった。

株式会社ビルドス 様2019-05-01
用途:
時々かじるので安心して使いにくい
対象商品:
05528607

ネジ径が細いのでカジルとかなりの確率でスタッドをだめにします
本当にスッと入るかどうか手で入れてみて怪しかったら廃棄という運用をしています

胡蝶堂 様2015-02-12
用途:
製品
対象商品:
05528616

小ロット 購入には 最適です。 ロットが 多くなると やはり 問屋と開きが大きくなるのは、しょうがありませんね。もちは餅屋ですから。 フットワークの かるい問屋は やはり 難しいですね。

2014-11-14
用途:
自動車仮装
対象商品:
05528625

普通に使用でき、即納で便利。

2018-04-17
用途:
模型作り
対象商品:
05528607

数が多すぎました、半分くらいの数をお願い致します。

1人が参考にしています
有限会社今泉タイヤショップ 様2013-06-12
用途:
BIKE
対象商品:
05528634

思ったよりも良かった。
もう少し全長が長ければさらに良いと思う。

松山技研工業 様2015-10-13
用途:
バイク部品のメッキナットからの変更
対象商品:
05528634

純正がメッキですぐに錆びるので、見た目も悪く、商品価値が下がるのを、この商品にしたことで、錆びないと事と、見た目の輝きが高級感を出し、大変好評で今後も使用していきたい。

2015-10-05
用途:
落下防止
対象商品:
05528607

大量には使用しないので小袋で助かりました

2014-12-19
用途:
金属工作用
対象商品:
05528616

同時購入したステンレス寸切りの固定用に使用しています。ボルトの両端形状を丸く揃えられてデザイン的にも大変気に入っています。

堀井 様2012-12-07
用途:
古いバイクのレストア
対象商品:
05528625

<感想>
大量に使用する必要が無いのでパックでの購入でしたが価格も安く満足しています。
<お願いしたい事>
ネジの種類を増やして頂きたいと思います。(レストアする際にネジの種類が多いため)
例えば(六角穴付ステンボルト半ネジM5x20等)
個別に注文可能でしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、ご指定サイズでの製作は承っておりません。お探しのサイズがご用意出来ておらず、ご迷惑をお掛けしております。今後も、サイズは拡充してまいりますので、お問い合わせ窓口まで、お取扱いのご要望をお寄せ頂きますようお願い致します。すぐ取り扱い開始とはまいりませんが、商品採用時、検討してまいります。
ご投稿ありがとうございました。
https://www.monotaro.com/monotaroMain.py?func=monotaro.inquiry.showProcEditServlet.ShowProcEditServlet

2013-01-25
用途:
通信機器
対象商品:
05528607

短納期、低価格で入手できるので便利です。

2013-04-15
用途:
水中に設置している柵の留め具
対象商品:
05528616

ホームセンターで見つけることができず探していました。問題無く使用しています。

2013-02-01
用途:
機械組み付け
対象商品:
05528591

普通に使えます。

2011-11-03
用途:
正12面体スピーカーのユニットの固定用に使用しました。表面に出るので美観の為袋ナットを選択しました。
対象商品:
05528607

袋ナットって、通常のナットにキャップを溶接してつくるようで、通常のナットより価格が高いのは仕方ないのでしょうが、もう少し安くならないかなとも思います。キャップ内部にどの程度高さの余裕があるのか分からず、ぎりぎりのねじ長さを選択しましたが結構余裕があるようです。規格があるのなら表示してあるといいですね。また、もう少しピカピカだと袋ナットを使う価値が上がると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

詳細な寸法を追加で掲載致しました。
ご不便をお掛けしまして申し訳ございませんでした。
(※M3のみ詳細な寸法がありませんでした。必要な寸法をお問い合わせ頂きましたら、現物を実測してご回答致しますので、お問い合わせ窓口に、お申し付けください。)
表面の美観についてですが、ステンレス品よりメッキ品の方が、表面が均一です。また、メッキ品の中でも、特にクロームメッキ品が輝きに優れていますので、ご検討ください。
クロームメッキ品の袋ナット↓http://www.monotaro.com/g/00010552/)弊社サイトの掲載画像では、分かりにくいかと思います。申し訳ございません。

2011-11-25
用途:
自家用車のエンジンルームその他に仕様。
対象商品:
05528625

ステンレスなのでサビの心配もなく見栄えがバツグン。

2010-12-04
用途:
木工製品の可動部分に使用する。
対象商品:
05528652

ボルト首下長さ寸法の関係で、ダブルナットにできない部分に使った。

2010-12-15
用途:
機械のボルト固定に、使用。
対象商品:
05528625

締め付け力が、少し強いとネジがロックしていまい緩まなくなる。