- 用途:
- 配管のサドル取り付け
- 対象商品:
-
05514126
電動のドライバーで締めていますがとても楽にベース板に食いつきます。いいです。
- 用途:
- 木製台車製作
- 対象商品:
-
05514284
ホムセンなどでは長さ30mmの次は40mmしかないので、間の35mmが手に入るのは有り難かった。品質も申し分なし。
- 用途:
- トラクター屋根板取付
- 対象商品:
-
05514336
とても扱い易く助かっています、ありがとうございました。
1人が参考にしています
- 用途:
- 組立作業
- 対象商品:
-
05514126
問題なく使えます。サイズも揃っておりお店で選ぶより断然楽ですね。
- 用途:
- エアコン修理
- 対象商品:
-
05514117
市販のものはステンレスが多く購入できて助かりました。
- 用途:
- メンテナンス作業時
- 対象商品:
-
05514257
メンテナンス作業時に使っています、コスパ的にもいいと思います。
- 用途:
- 板金時のパネル仮組用
- 対象商品:
-
05514047
沢山入ってこの価格は、非常に満足です。
ストックしていたのが、目減りしてきていたので助かります。
- 用途:
- キャスターの取付け
- 対象商品:
-
05514336
コンパネにキャスターを取り付ける際に使用しています.太くて首下が短く,使い勝手が良いと思います.
- 用途:
- 自動車ドアの内張組付け作業
自動車のドアの内張り、特に外車は溶着により組み立てられている場合が多いですが、ドアの内張を修理する際その溶着部を破壊しなければ分解できません。
修理後組み立てる際再び溶着するのではなく、このタッピングで組み立てています。6×8があるとうれしいんですが・・・。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
-
05514126
近くのホームセンターの8割程度で購入することができました。
問題なく使用することができています。
次回も購入するつもりです。
- 用途:
- 商品製作の必要部材としての使用。
- 対象商品:
-
05514144
まとまった数量で、安価なところが助かっている。品質的にも満足な良い商品。
- 用途:
- 天井からの補強工事
- 対象商品:
-
05514117
このサイズはあんまり市販してないので丁度良かったです。
- 用途:
- ビス径より大きめな取付穴のビスどめに
- 対象商品:
-
05514144
器具の取付穴がφ5~6の時に使います。皿や鍋ではしっくりしませんので。
- 用途:
- 自作の台車作り、厚手の板材へのキャスターの取付
- 対象商品:
-
05514241
ホームセンターではトラス頭のネジは品揃えが悪く、5 ×16は販売されていません。モノタロウさんで手に入って、助かってます。80個売りではなく、もっと多くの箱売りがあれば良いのになぁ、と思います。
MonotaROからの回答
MOTOSHOP FOUR POINT 様2018-07-23
- 用途:
- 自動車、オートバイ等の整備
- 対象商品:
-
05514117
何かと利用する機会が多いサイズなので、ついでに購入しました。
使用上は、特に何の問題もないです!
- 用途:
- 工場の備品に!!
- 対象商品:
-
05514266
安価で錆びやすい地域ですから、取り替え用にだいたいのサイズは揃えました。
- 用途:
- BOXの普通合板と補助金具の締結に検討
- 対象商品:
-
05513952
トラスタッピングネジのため、頭のネジのサイズが小さく、日立の電動ドライバーで利用できず、使用を断念しました。頭のサイズがM3×0でお皿頭タッピングネジぐらいであれば、利用したのにと思っています。利用目的では、トラス頭を利用したかったのです。
MonotaROからの回答
- 用途:
- 工事でちょっとしたものへのビス打ち(見える場所の屋内)
- 対象商品:
-
05514074
頭のプラス部分の溝が少し浅いものがあり、ビットから外れます。特にネジ径が小さいものに多いです。
品質をもう少しだけ上げて欲しいです。
MonotaROからの回答
- 用途:
- テレビ台の高さを上げるため!車の固定用!
- 対象商品:
-
05514336
もう少し長くてもよかったかも??少しばかり不安です!!
- 用途:
- 現場での作業
- 対象商品:
-
05514101
良かったです。また必要なときは頼みたいと思います。