六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじのレビュー

平均満足度 4.63 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂
大阪魂
619 / 税込 681
パック単位の小口販売です。
159件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
05522885

種類も豊富で小ロットの購入が可能なのが最大の長所。商品に精密な精度を求める使い方をしないなら、このボルトで十二分ではないでしょうか。

1人が参考にしています
2016-10-28
用途:
部品の締結
対象商品:
05522115

プラスネジ等と比べ、斜めからでもしめることができるので重宝しています。

高野工業 様2017-09-21
用途:
機械の部品
対象商品:
05522867

普通、 手間なく買えるので
重宝しています。 満足しています。

2017-06-27
用途:
バイクメンテ
対象商品:
17748106

半ネジタイプにも細目のラインナップを入れて欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

2016-06-27
用途:
バイクの補修用
対象商品:
05522544

私は、この手のボルトをよく使用します。
サイズも豊富で助かります。
もっと長いのがあれは良いのですが。

2016-08-05
用途:
ウインチカバーのボルト交換用
対象商品:
05522377

既存のボルトは鉄製で錆も酷かったのでこちらのステンレス製に交換しました。
ホームセンターでは入手出来ないサイズや種類のボルトだったので大変助かりました。
また、以前に比べて納期が早かったので良かった。

2020-04-28
用途:
8本中2本がネジ山つぶれ
対象商品:
05522693

1パック8本入りだったが、うち2本がネジ山に一部つぶれがあり、ダイスに通さないとナットを入れられなかった。
不良率が高すぎると思う。

2017-08-01
用途:
スーツケースのキャスター修理
対象商品:
05522535

できればもう少しネジではない部分が長いものがよかった

2016-10-26
用途:
部品の締結
対象商品:
34980687

プラスねじ等とは違い、ななめからでもネジ締できるのが魅力。

2016-09-29
用途:
ロッククライミングの壁作り
対象商品:
05522842

とても簡単に使えた。サビなくて長持ちしそうで良い。

2016-08-30
用途:
ボルト交換
対象商品:
05522702

今まではスチールボルトでしたがステンにしたら錆びなくてとてもいいです。

2016-05-03
用途:
バイク整備
対象商品:
05522571

70mmサイズは、ホームセンター等では入手しにくいので、非常に助かりました。クオリティーも高いです。

2016-06-25
用途:
部品の取り付け
対象商品:
05522237

反り・ブレは無く、端面の処理も問題ありません。とても満足しています

松山技研工業 様2016-05-27
用途:
バイクのSCMボルトと変更
対象商品:
05522501

多くのユーザーさんからは好評です。無くなると補充してます。問題なく使用できる商品です。

2016-12-05
用途:
シート取り付け用
対象商品:
05522246

ワッシャーなどセット販売なら即使用出来ると思います。検討宜しくお願いします、

2016-01-28
用途:
電動ウインチの取り付け
対象商品:
05522903

首下100ミリ位なサイズも取り扱って頂けるともっと助かります。

2018-09-11
用途:
スーツケースのキャスター修理
対象商品:
05522517

この商品の長さは4センチで、ネジで止めるとピッタシです。
もし5センチの商品なら長すぎると思います。

2018-08-09
用途:
トランクのキャスターの修理
対象商品:
05522526

こちらのレビューでトランクの修理に使ったケースを参考に部品(半ねじ・ワッシャー・ロックナット・キャスター)を揃えて修理しました。どの部品も問題なくすぐに修理できました。

2015-06-15
用途:
軸部分を、スライドPINとして用いる部位の固定
対象商品:
05522571

通常の3価クロムコートのボルトだと、軸部分の摺動抵抗が大きい事と、屋外使用で錆びて固まるので、ステンレスボルトを購入。 70㎜長さは路面店ではなかなか手に入らないので助かりますが、価格がちょっと高いです

有限会社カーム 様2015-05-14
用途:
バイクの車体取り付け部分使用
対象商品:
05522693

錆が発生部分のネジとして使用したところ、見た目が良くなった。