六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじのレビュー
- 用途:
- バイクのマフラー取替えに使用
- 対象商品:
- 05522894
バイクのマフラーに取り付けしました。以前の物は黒いものであまり良くないと思い取替えした。なかなかいいと思います。
- 用途:
- 小型コンプレッサー用シリンダ押さえネジ交換
- 対象商品:
- 05522571
小型のコンプレッサー(購入後約4年)を使用しているが、シリンダー
部分の固定ネジは鉄製のためサビがひどく、今回SUS製に交換した。
- 用途:
- 車両修理
- 対象商品:
- 05522386
本当にステンレス?短い長さのものがすぐ必要だったので、1cmほど切断したら、すぐ切れてしまった。ステンレスは加工が大変なはずなのに・・・大丈夫なのかなあ。磁石にはひっつかないけれど・・・。
- 用途:
- キャリーバッグのキャスターの車輪取替え
- 対象商品:
- 05522544
長さについて、首下からというのが分からずに、5mm長いのを買ってしまった。出来れば商品と同じサイトに寸法表示図がほしい。(プロには常識かもしれないが、素人の購入も多いと思うので。)
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バイクのネジに使用する
- 対象商品:
- 05522553
商品的には M6×60は
値段の割りに良いものが届きました。
ステンレスの良さが分かります。
サイズが違うと 中国製が届くので 六角回すとなめます。
- 用途:
- CB1300(SC54)の…
- 対象商品:
- 05522553
CB1300(SC54)の…エンジンケース(クラッチ・パルス・ジェネレーター)のネジが腐食してきて見苦しいので、ステンレスネジに交換しました。
SC54は25mm(純正は28mmですが問題無いです)x25本&60mmx3本必要ですが、25mmは25本入りで丁度いいのですが、60mmは9本入っているので、6本余りますwww
全て大阪魂のネジを購入しましたが、トータルで1,000円ちょっとなので、ヤフオクやホームセンターで買うよりはるかに安いですね!
六角レンチ仕様のステンレスネジなので、見た目もゴージャスになりますね!
- 用途:
- オートバイのステップホルダーの取付けに使用しました。
- 対象商品:
- 05522693
近くのホームセンターに買いに行ってもなかなかこのサイズのボルトが見つからなかったのですが、今回お安く入手出来て嬉しく思います。出来れば2本セット単位の販売があればなおよろしと思います。