有限会社今泉タイヤショップ 様2013-06-12
- 用途:
- BIKE
- 対象商品:
-
05522544
充分、BIKEパーツとして使用できます。
狂いがなく、精度は良いほうだと思います。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
-
05522711
M8×55を購入。それほど本数が必要なサイズではないので、出来れば一本単位で売ってほしい。
- 用途:
- 木工作業台の部品に
- 対象商品:
-
05522876
手に入りにくいので、重宝しています。
- 用途:
- 滑車の固定
- 対象商品:
-
05522526
期待以上の使用感
- 用途:
- 20Φのパイプに他のパイプを交差させ貫通させて固定する
- 対象商品:
-
05522517
少量の購入では価格設定が突出しているので今後も利用したい
- 用途:
- ロードバイク サドルのヤグラ固定に使用。
- 対象商品:
-
05522404
ネジ切り部分と切ってない部分が写真と微妙に違います。ネジ切り部分22.5mm、切ってない部分27.5mm。参考までに。
3人が参考にしています
- 用途:
- 水濡れ作業部のネジ止め
- 対象商品:
-
05522517
頭の六角部に、溶けたようなステンレスが付いており使用不能1個あったが、それ以外は
良好でした。
- 用途:
- バイクのハンドルポスト
- 対象商品:
-
05522727
制度も問題なく仕上げOK。もう少し値段を下げるか本数を増やして欲しい。
- 用途:
- オートバイ製品の取付
- 対象商品:
-
05522535
外見、品質ともに何の問題も無く使用できます。
- 用途:
- オートバイに使用しました
- 対象商品:
-
05522745
ホームセンターにはなかなか販売してないサイズ ボルトの仕上がりが安いのにしっかりしていました。
又買うと思います。
- 用途:
- ステッピングモーターの固定の為
- 対象商品:
-
34980696
安くて品質も良く満足です。
- 用途:
- 外装取りつけ
- 対象商品:
-
05522517
今回は、品質の悪い、ハズレ品だ
今後買わない
- 用途:
- 頭の部分を旋盤で削って加工して使います。
- 対象商品:
-
05522684
製品としては特に悪いところはなし。
安いのでまた買うと思います。
- 用途:
- バイク部品取付け
- 対象商品:
-
05522587
価格、品質ともに文句なしです。
首下、150以下位から品揃えして欲しいです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
- 用途:
- バイクの転倒により使用部品固定ボルト変形のためボルト交換
- 対象商品:
-
05522544
まだ修理開始していませんから使用していませんが、元のボルトと100%同じもののようです。(ヘッド部の刻印が同じ)サイズも材質もまったく同じもので安心して使用できそうです。
不思議なことに数件ある地元ホームセンターでは同サイズ(M6×55、M6×70)がなく困惑していました。M6×50まではあるのですが。ネット検索で貴社と巡り合い発注させていただきました。ほかにもケミカル、工具と興味深い製品群を取り扱われておられるようで、これからも、おおいに活用させていただきたく思います。
商品はもちろんのこと、対応の良さをすごく感じました。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイク用品取付
- 対象商品:
-
05522711
今まで継続的に使用していますが、全く問題ありません。
- 用途:
- 部品の組み立て
- 対象商品:
-
05522517
感想としては、、、
ごく一般的なねじなので
ごく普通の使用感です。
- 用途:
- 畜舎内の柵の取り付け
- 対象商品:
-
05522727
特に問題ありません