六角ボルト(ステンレス) 半ねじのレビュー

平均満足度 4.26 (110件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂
大阪魂
179 / 税込 197
110件中 101~110件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-11-29
用途:
食品製造設備の部品として使用
対象商品:
05518685

強度、耐久性、耐薬品性にすぐれていました。

2016-03-15
用途:
固定
対象商品:
42255412

本締めして山が越える様な事は無かったです。ふつうの物。

1人が参考にしています
2014-10-20
用途:
使用には問題なし
対象商品:
42256724

この商品に限らずネジのサイズ表記を詳しくしてほしい。企画を知らない人には不親切すぎる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

2014-03-06
用途:
部品の連結・固定
対象商品:
42256243

M10×70Lを購入しました。商品名が「半ネジ」との事だったのですが、ネジ部の長さが足りずに使用できませんでした。表示を見直してもネジ長さの寸法が表示されておらず、残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
●ねじ長さb(mm): 14 となります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

株式会社沖縄機械整備 様2013-03-22
用途:
支柱の固定
対象商品:
05518685

巴のナイロンナットと共に使用したら、締め途中でがじってしまい緩めることも出来なくなった。2本目を試したが同じようにがじってしまった。やわらかくて剛性が無いのかロック系のナットとは相性が悪いのかも。近くのホームセンターの1本45円のボルトの方が使えるので、1本100円を超えるこのボルトは今後は使用しないと思う。

2人が参考にしています
2012-03-09
用途:
フランジ接合
対象商品:
05518843

箱売りでは55の次が65と60を通り越している。今ではまとめて金物屋で購入している。モノタロウ高すぎ

3人が参考にしています
2010-10-28
用途:
機器の吊ボルトして使用
対象商品:
05518405

もう少し安ければなお良いです。

2013-02-09
用途:
半ねじ?
対象商品:
42256173

長さ(mm): 35
ねじ長さb(mm): 14
寸法K(mm): 7
ここから計算するとねじを切ってない部分は14mmのはずだが実際は7mm位しかない
代わりにねじ長さが21mmと
半ねじでなく1/5ねじw
役に立たん
追記
商品ページには
ねじ長さb(mm): 14
と書いてあるが他サイズも書いてある一覧
https://www.monotaro.com/g/00428558/page-2/
だと17mmになってる

4人が参考にしています
2010-12-15
用途:
機械の部品固定に使用。
対象商品:
05518405

少し強い力で締め付けると、ロックしていまい緩まなくなる。

2011-03-11
用途:
トラクターへの付属品取付に使用しました。
対象商品:
05518816

単品製品ですので通常製品と変らないです。