メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用のレビュー

平均満足度 4.36 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー
日本スプリュー
211 / 税込 232
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 【用途】めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化
61件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ケーエム工業 様2015-09-03
用途:
金属部品へのヘリサート加工として
対象商品:
05494806

今回数種類注文させていただきましたが、どれも包装袋に規格(M-3 0.5×2.0D等) の表記がされていず、加工時にとても不自由しましたので、その点の改善を是非ともお願いします。

2014-10-08
用途:
貫通雌ネジのネジ山再生
対象商品:
05495201

ネジ山再生のサイズはM20です。施工後は特に問題無く満足していますが、挿入が少々難しい
もちろん専用工具を使用してますが、押しすぎるとネジ山が飛び、その加減がなかなか慣れない。
施工する場所がやりやすい場所とは限らず、今でも何回かに一度は失敗する。

2014-11-10
用途:
ねじ修理
対象商品:
05495034

問題なしです 切って調整するので 線径の太いコイルは専用のカッターがほしいですね

2018-03-24
用途:
ミラー基部のネジ山再生
対象商品:
05495043

実用上十分な強度はあるようですが 挿入中に進まなくなり目標の6割位でタングが折れました タップの問題かも知れません

2016-02-26
用途:
車両整備
対象商品:
05494937

問題なし

アールエフ・デザイン・サポート 様2014-06-26
用途:
樹脂のナット加工
対象商品:
05494842

普通は直接タップを立てるのですが、仕様書にヘリサートと記載が有りましたので、初めて使用しました。
強力な雌ネジが造れますので、大変便利だと思いました。

ハイ精工 様2017-08-02
用途:
ネジの補強
対象商品:
05494903

10個入り袋にバーコードのみで、製品寸法が書いてない。
ヘリサートは、普通のネジと大きさが違い分かりにくいので、
寸法を記入してほしい。

2016-09-28
用途:
バイク部品のねじ山修正
対象商品:
05494991

問題無く使えます
中国製とは違い作りもしっかりしてます

2014-05-12
用途:
潰れたネジ穴の補修、強度の必要なネジ穴等に使用。
対象商品:
05494894

アルミ金型等で頻繁にネジの締め外しを行う部分などについては重宝しています。

株式会社オーエム 様2010-02-04
用途:
樹脂の加工でねじの強化に使用
対象商品:
05494797

まとめ買いが出来ると良い

2016-02-08
用途:
プラスチック加工で強度を求められるのに使用です。
対象商品:
05494833

以前にも購入して在庫がなくなったので補充で購入しました、突発製作があるので在庫は切らない様にしています、(ホームセンターでは購入不可ですので)

2012-10-09
用途:
メスネジ修復
対象商品:
05494946

M8→M6へ変更するのに使用。
概ね良好、初期目的は達成したので購入して良かったと思う。
ただ部材側の下穴?(今回はM8でネジを切なおした物に使用したが)径が商品説明になく現物確認作業に時間が掛かった(必要なデーターなんで書いておいて貰えると安心して使えると思う)

1人が参考にしています
2007-11-09
用途:
ネジの補強
対象商品:
05494991

まとめて買ったら安かった。
次の日に届くのも嬉しい。

2016-02-12
用途:
過去のレビューについて

○包装袋に規格の表記が無い
↑メーカー出荷時には箱、又は袋に記載されています。
○スプリューがグズグズ
↑外径が大きいという事でしょうか?
挿入前の外径(自由外径)はタップ穴より大きく作られています。
大きくする事で母材から抜けにくくなります。
M3の自由外径の最大は4.11、M4は5.42です。
○M8からM6に変更するのに使用
↑誤った使用方法です。
スプリューはボルトのサイズを小さくする目的には使用できません。
M6のタップ下穴径の最大は6.42ですので、M8の下穴では大き過ぎます。
下穴についてはメーカーホームページのサイズ表をご覧下さい。

1人が参考にしています
株式会社ジャパンウェルディング 様2015-01-22
用途:
ネジ山の修正等
対象商品:
05495043

メーカー品で何も心配はありません。

2014-12-20
用途:
ねじの修理
対象商品:
05495043

メねじ再生の作業にはこれが信頼できます

1人が参考にしています
2015-07-02
用途:
ネジ補修
対象商品:
05494806

在庫用に買いましたが、M3並目用のスプリューがグズグズで使いものにならない。
新品の状態でもスプリューにネジが全くかかりません。
検品はしているのでしょうか??
購入してから時間がたっているので返品はできないですが、怖くて再購入できません。
ちなみに同時購入のM4もかなりゆるめなので全く補修できない。

MonotaROからの回答

こちらはメーカーの商品でございますので、弊社で製品の検品は行っておりません。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2014-08-04
用途:
ねじ穴再生
対象商品:
05494903

リコイルと全く同じに使えて価格も安い。

ハイ精工 様2013-10-16
用途:
アルミ材のネジ補強
対象商品:
05494797

モノタロウブランド品とあまり差はない様に思えるが
日本スプリュウの方が、最後のネジピッチとびが少ない様に思います。

有限会社ディーエスワン 様2011-04-30
用途:
普通
対象商品:
05495034

普通