三脚ヘッドのレビュー

平均満足度 4.77 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
三脚ヘッド タコマン
タコマン
8,998 / 税込 9,898
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。 【用途】電設・管工事・造園・老木の抜根等
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-10
用途:
重量物の移動
対象商品:
06171225

0.5トンのチェーンブロックと同社の三脚ベースに長さ2.5メートルの鉄パイプ3本を取付けて大谷石(1個約70㎏程度)の移動に使用しました。作業が非常に楽且つ安全に実施できます。今後、庭木の撤去を予定しており、根切り引上げ作業に期待しています。

1人が参考にしています
高木建設 様2021-12-14
用途:
木の抜根
対象商品:
06171225

三脚ヘッドの軽量化、およびネジをヘッドの横につけてくださるとありがたいです。

1人が参考にしています
あさ美 キングモーターハウス 様2021-08-15
用途:
エンジン脱着作業
対象商品:
06171225

支柱の単管を4メートルにしたので設置が大変でしてが、おかげで自宅倉庫内で楽にエンジン脱着が出来て感謝してます。

1人が参考にしています
株式会社オークス 様2021-06-03
用途:
石材の据え付け
対象商品:
06171225

今まではすべて鉄製の三脚を使用していましたが、重くて一人では取り扱いできませんでした。単管3mにタコマンを取り付けたところ、一人でも
使用でき重宝しています。

2人が参考にしています
2021-03-08
用途:
庭木の抜根
対象商品:
06171225

10年くらい前に植えた庭木が直径15センチ位になり、いざ抜こうと試みたもののスコップやノコギリでは歯が立たない。そこでこの三脚ヘッドの購入を決意。入荷したその日の内にいとも簡単に抜根に成功した!、近くでみていた妻も目を丸くしていました。その後も調子付いて不要と思われる木を数本抜きました。ちなみにチェーンブロックは1トン用を使用。

6人が参考にしています
2020-12-05
用途:
根抜と石灯籠の傾き補正
対象商品:
06171225

直径20cm位の根抜に使用しました。簡単に根抜できて満足です。
もう一つが、庭の石灯籠がかなり傾き危険だったのですが、周りに植木があり機械を入れるのが難しい状況だったために使用しました。鉄筋で灯籠を引っかけるジグは作成しましたが、500kg以上ありそうな灯籠の一辺を浮かして底にスペーサーを入れてという作業を繰り返し無事まっすぐに出来ました。

霧島製茶株式会社 様2021-03-08
用途:
樹木の抜根
対象商品:
06171225

単管パイプとこの三脚ヘッドで樹木の抜根をしましたが不安なく作業することができました。
ホームセンターより安く、購入しました。

2人が参考にしています
2020-11-27
用途:
水中ポンプの引き上げ
対象商品:
06171225

これを探していたんです。足が単管パイプなので、長さも調整出来るので大満足です。

2020-07-28
用途:
パイプハウスの解体
対象商品:
06171225

可動域が広く使いやすかったです。またパイプとの接続も簡単でした。

2020-04-26
用途:
木材・石材のつり上げ作業
対象商品:
06171225

レバーブロックを利用したつり上げ三脚用に、ベースとともに購入しました。早速単管に取り付けて作業開始。思っていたより簡単に装着でき、安全に伐倒したケヤキ(1.5メートル原木)を軽トラックに積み込みできました。これから活躍しそうです。

株式会社三栄電機 様2020-10-23
用途:
水道電動弁本体の取替工事に使用。
対象商品:
06171225

ヘッドがもう少し小さいと思いましたが結構な大きさでした。
引き揚げ物は150kg~200kgです。

1人が参考にしています
2020-02-29
用途:
根っこ抜き
対象商品:
06171225

3本の単管パイプを番線でぐるぐる巻きで使用大変でした、やっぱり
専門道具 安全安心できる。

1人が参考にしています
2020-11-30
用途:
井戸の浚渫工事
対象商品:
06171225

重いですが、しっかりした作りで、安心して作業できます。ありがとうございます。

2019-08-14
用途:
小規模石垣の修復工事
対象商品:
06171225

支柱を立てるのに鋼管に限らず丸太等少々サイズが違っても利用できるので便利ですね

2018-12-14
用途:
チェーンブロックの取り付け
対象商品:
06171225

特に気になる点はありません。
強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。

1人が参考にしています
2019-02-09
用途:
雑木の抜根作業に三脚ベースとともにチェーンブロックの使用
対象商品:
06171225

敏速な対応に感謝します。
チェーンブロックの装着が確実に出来、安全に作業可能でした。

株式会社ベル・カルム 様2018-12-19
用途:
木の根を引き抜いている。
対象商品:
06171225

パイプへの固定もしっかりしている。移動させる特に畳めるので運びやすい。

2018-11-12
用途:
トラクター作業機のメンテナンスス時に使用する
対象商品:
06171225

直管3mの三脚にて使用、250㎏の作業機も安心して吊り上げできた。

株式会社魚谷鉄工所 様2018-10-17
用途:
重量物の吊り上げ。
対象商品:
06171225

フライスのヘッド交換の際にチェーンブロックを使うため購入しました。
狭いスペースでも三脚を組んで作業出来たので助かりました。

2018-10-08
用途:
畑の抜根
対象商品:
06171225

単管と組み合わせて使用するが重い、脚取付部を鋼板成形品に変えればかなり軽くなると思う