レタースケールのレビュー
- 用途:
- 郵便を出す時(とくに定形外の物)
- 対象商品:
- 05870444
小さくて頼りないですが重さはちゃんと量れます。
今まで郵便局に行けない時は多めに切手を貼っていましたが
これさえあれば経費削減になります。
- 用途:
- 郵便物の料金用
- 対象商品:
- 05870444
以前も同じものを使っていました。落下させて破損したので買い換えました。市販ではなかなか見つからなかったのでネットで購入しました。安価なものなので、送料、代引手数料等々で、2倍程度の価格になってしまいましたが、重宝しています。
- 用途:
- 請求書等発行時に使用しようと思い買いました
- 対象商品:
- 05870444
6月に購入させて頂いて、1度使用してから、机の片隅に置いておきました
7月頭に使用しようとしたところ、針がずれていました
ずれているので直そうと思い、調整ねじを回したところ・・・
それ以降使えません ねじも外れてしまいました
ねじの回しすぎと言われれば、そうかもしれませんが、
一度使用しただけで、針が180度ずれ、直らないと言うのも、どうかと・・・
値段・大きさは満足ですが、もう買いません
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- なにか見直しがあったらしく、ヤマトメール便で請求書を送らないでくれとヤマトからきつく言われたので郵便を使う事になり、毎度料金を窓口で確認するのが面倒だったため、レタースケールを購入しました。 毎月の請求書送付時に、使用します
- 対象商品:
- 05870444
アスクルなどでは、かなり高額の精密なものしかなかったので、この価格は弱小企業にはありがたいです
が、0に合わせるのが微妙に不安定でめんどくさいのは事実です
大ざっぱな計算に向いていると思います
購入の際、もう一つの商品があったので迷いましたが、どちらも機械の細かいサイズが表記されておらず、より安定感を感じる当商品にしてみました
サイズが分かっていれば、別な方にしたかもしれません。
レビューでこの商品は0に会わせるのがめんどくさいと記載があったので。
とくに上部お皿の大きさは知りたかった。
ちなみにお皿のサイズは8x7センチです
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 郵便物の重さを量るとき
- 対象商品:
- 05870444
毎回量るときに針を真ん中に合わせないといけないのが面倒なのと、目盛りが見づらいです。
コンパクトなので置く場所に困らないのはいいです。