バンコランVベルトのレビュー

平均満足度 4.74 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンコランVベルト バンドー化学
バンドー化学
399 / 税込 439
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能 【用途】VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
66件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-08
用途:
振動篩機の駆動用
対象商品:
00283744

しっかり駆動しており満足しております。耐久性もありそうなので長く使用できそうです。

サロン・にしだ 様2018-06-03
用途:
工業用ミシンの小型化に改造
対象商品:
00283902

以前使用のは、山が外向きでした、今回のは内向きで、十分満足

2人が参考にしています
2018-06-04
用途:
ミシンモーター使用している。
対象商品:
00283622

幅はちょうど広いですか。でも使用できませす、いいものでした。

2021-01-23
用途:
Mr.Meister 卓上ボール盤の交換部品として
対象商品:
00283595

Mr.Meister 卓上ボール盤のプーリー交換にと買いましたが、50mmほど長く卓上旋盤では使いませんでした。
今は歯車のタイミングベルト代わりに使っています。
周長200mmの商品も作って欲しいです。

ポン菓子屋本舗 様2018-07-27
用途:
綿菓子機のベルトに使用
対象商品:
00283717

使用機器に当初付いてきたベルトが何回も切れたため良いのがないかと探していた所貴社の製品が目にとまり早速使用した所耐久性もあり非常に音も静かで大変満足しております。
是非これからもいろいろなメンテナンス商品に利用させて頂きたいと思っております。

2019-06-09
用途:
ミシン用モーターベルト
対象商品:
00283595

ベルトの劣化により交換。ベルト長がはっきり分からず二種類の長さを注文しました。物はよろしいかと思います。

2018-05-04
用途:
ELMO 16mm映写機 MD-1の巻き返しベルトに。
対象商品:
00283945

特に無し。弾力 張り 共に快適。フイルム巻き取り用にも VC-6×520を使ったがピッタリでした。

2017-12-06
用途:
卓上ボール盤のベルト交換
対象商品:
00283595

卓上ボール盤のベルトが切れたので、このベルトに交換した。
交換後、問題なく使用できています。
手頃な価格で非常に満足です。

2020-02-20
用途:
マッサージチェアのベルト交換
対象商品:
00283884

丁度良い長さの物をみつけるのに、いろいろな長さのものを何本も買ったが、保証も切れてるものが直せて大満足。

2019-11-20
用途:
精米機
対象商品:
00283701

精米機のベルトが延び白米になりませんでした。家電店で取り寄せを頼んだでも、修理扱いなら受け付けます。との返答。困っていた所モノタロウでこのベルトを見つけました。サイズを間違えて2本購入してしまいましたけどね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

蒜山ソイル工業有限会社 様2017-10-02
用途:
機械部品の交換
対象商品:
00283674

機械メーカーより取り寄せると高く、既製品だと解り購入しました。

2017-07-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00283674

品質的には問題ありませんが、少し長すぎました。プーリーの間隔を最大にしても緩かった。購入するときは正確に長さを決めてからにすべきでした。送料が500円で商品代より高いのでまた購入しようか悩んでいます。定形外やねこポストのような配送の選択肢があると、もっと気軽に購入できるのですが…。

2017-08-24
用途:
ミニボール盤のプーリ交換に伴って
対象商品:
00283622

欲しいのは270だったのだが,無いのでとりあえず280を購入.
ギリギリ使えているが伸びてくるとダメそう.
それまでに270を復活させてくれると良いな.
こういうものは欲しい長さが無いと意味が無いので,
できればサイズは細かく揃えておいてほしいと思った.
モノは良い

2017-01-31
用途:
ラジコンバギーのエンジン始動用(スーパーサハリー)
対象商品:
00283647

昨年、シグマエース用に400を購入しましたが、今回スーパーサハリー用に300を買いました スーパーサハリーはコーンがあるので通常ベルトは使わないのですが、ボディにキズ付くのが嫌でベルト始動用に購入、イイ具合です

2017-01-31
用途:
ラジコンバギーのエンジン始動用(三共シグマエース)
対象商品:
00283753

他の方のレビューを見て、古いラジコンバギーのエンジン始動用に購入しました 三共シグマエースには400で丁度良い長さでした

2017-02-15
用途:
ラジコンエンジンの始動
対象商品:
00283753

ラジコンショップで購入していましたがこちらで探したらありましたのでついでに購入。
製品は同じものでしたので問題ありません。
また、購入します。

2013-06-16
用途:
卓上ミニボール盤
対象商品:
00283595

汎用駆動ベルトとして購入。欲をいえばもう少し小さいサイズがあればベストです。商品自体には満足しています。

2014-02-06
用途:
ミシン(15年程前)の動力駆動用
対象商品:
00283841

商品を装着したところ、取付けブラケットの長穴アジャストストローク(短径)一杯でした。
よって張り加減はギリギリでした(OK)、使用上問題なしです。
直径があと5mm程プラスですと、組み立てやすく張り調整がしやすかったと思います。

2018-07-10
用途:
趣味の工作に使用
対象商品:
00283753

レインボープロダクトのプリーベルトが高いので、似ていて非常に安いバンドー化学品を購入。先に購入していたレインボープロダクトのプリーベルトに書いてあったBANDOの印字と同じ印字を発見。違いは、長さ表記だけのように見えるのですが?

2016-05-10
用途:
ラジコン模型のエンジン始動用
対象商品:
00283753

他の方のレビューを読んで購入しました 19クラスの古いエンジンバギーのエンジン始動用に購入しました ラジコンパーツでは店頭在庫等無く、ネットショップでも取り扱い件数は少ない状況で、送料もそれなりにかかるので考えておりました 6×400で丁度よかったです 大助かりでした!