VベルトA形 (レッド)のレビュー
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
2020-02-18
- 用途:
- 小型畔塗機
- 対象商品:
- 05801275
ホームページの製品の表示にRAとあります。薄型テンションに強いSAとかLAが欲しかったのですがRAはレッドのA型の意味でしょうか?SAとかLAと間違えるのは私だけでしょうか?
MonotaROからの回答
申し訳ありません。メーカー品番で、ご理解いただけると思います。
不明な点につきましては、購入前に、問い合わせ窓口よりお問い合わせいただけると幸いです。
2019-12-17
- 用途:
- 浄化槽のブロワーのベルトとして
- 対象商品:
- 05801327
耐久性は、レッドのほうが標準品の倍ぐらい持ちます。
おおむね停止無しで使用して、1年は持ちます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2018-12-13
- 用途:
- 昔の脱穀機駆動ベルトに使用
- 対象商品:
- 05801625
使用頻度は少ないですが、ノーマルベルトよりレッドは耐久性があり長く使えます。その他の農機もオーバースペックですが、コグベルトやレッドを使用しています。
1人が参考にしています
2018-09-08
- 用途:
- 農機具メンテナンス
- 対象商品:
- 05801363
収穫期を迎え、コンバインのメンテナンス用に全ベルトを一括注文しました。レッドベルトの特殊サイズが一度で全部揃い、納得価格で品数豊富、納品も迅速で大変助かりました。