VベルトA形 (レッド)のレビュー

平均満足度 4.66 (132件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトA形 (レッド) バンドー化学
バンドー化学
999 / 税込 1,099
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
132件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-09
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05801381

市販されているレッドベルトと同じ耐久性があるのか?

2018-10-26
用途:
動力の伝達
対象商品:
05801354

メーカー品なので何の問題もありません。
納期も早くて助かります。

2017-11-06
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05801704

ベルトは毎回モノタロウで購入しております。
早急に対応いただき、非常に助かりました。

NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様2018-07-02
用途:
木工旋盤のVベルト交換
対象商品:
05801354

消耗品ですから、破断しそうな状態でしたので交換しました。
何の問題もなく使用できていてありがたい価格でした。

2018-01-29
用途:
排風機の駆動ベルト
対象商品:
05801661

省エネベルトが売られていないので、最上級のこちらを購入。省エネベルトの方がやはりいいですね。

2018-05-05
用途:
機械のベルトが切れてしまったとき
対象商品:
05801424

今まではメーカーから購入していたのですが、こちらの商品はその商品と同等でしかも安く購入が出来て助かっています

2017-08-26
用途:
コンプレッサー駆動用
対象商品:
05801381

安価で製品状態も良く取り付け後の振動、ブレもなく静かに運転していますGoodです。

2017-01-12
用途:
コンプレッサ-のVベルと張替え
対象商品:
05801756

何時もながらの迅速対応に感謝です、次回又お願い致します。

2016-11-09
用途:
モーター駆動関係修繕に使用
対象商品:
05801311

実績のある商品なので問題なく使用しています。寿命から考えればスタンダードよりお得です。

2017-12-23
用途:
自家製運搬車用
対象商品:
05801293

通常の物だと1年もたないで交換になるのですが、REDにしてからは、いつ交換したのか忘れるくらいです。

2017-06-21
用途:
ファンベルト交換
対象商品:
05801573

必要なものが素早く届き、助かりました。商品は問題ありません。

有限会社 中島米穀 様2017-02-10
用途:
ベルト交換
対象商品:
05801512

部品の交換ついでにVベルトもと思い、少し奮発してRED買っちゃいました。
まだ実感できてませんが…

2016-04-05
用途:
米乾燥機
対象商品:
05801494

乾燥機を10年以上使用した為、ワレ等発生したので交換し安心して使用出来る様になった。

2016-07-15
用途:
ブロワーのベルトの定期交換(切れたり傷んだ時)
対象商品:
05801467

普通の物よりずっと持ちがいいと思います。

2017-02-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
05801442

発注後揃うのが早いので助かります。
商品も間違いありません

2016-02-01
用途:
電動運搬車
対象商品:
05801363

価格に見あった耐久性があり とても満足です

2015-06-15
用途:
プレートランマ
対象商品:
05801345

プレートランマのベルトを交換しました。力強く動きます。また、購入します。

1人が参考にしています
2016-03-23
用途:
熱交換器
対象商品:
05801835

問題なし

2016-01-12
用途:
乾燥機のファン
対象商品:
05801661

非常によい
価格も安くて満足です

2014-12-10
用途:
消耗品として
対象商品:
05801433

これは価格が部品商の半分で買える。かなりいい。