VベルトB形 (レッド)のレビュー

平均満足度 4.55 (108件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトB形 (レッド) バンドー化学
バンドー化学
1,698 / 税込 1,868
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
108件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-14
用途:
農機具修理
対象商品:
05802246

農機具のVベルトが傷んだので購入 さすがメーカー品思ったような効果が出ましたが、さらに通販価格だったので安価な修理ができました

2018-11-06
用途:
ボーリング マシーンのメンテナンス
対象商品:
05802641

いつもは農機具店又はホームセンターにて購入してるのですが値段が高過ぎる気がしてたのですが今回モノタローから購入して同品質品が格安で購入出来てとても満足しています

1人が参考にしています
2019-03-31
用途:
耕運機のVベルト
対象商品:
05802465

純正品と同様の性能であり、使用してみて全く問題なし。

2018-02-27
用途:
除雪機に使用
対象商品:
05802167

自分でベルト交換を実施しました。耐久性が良いことを期待しています。

2018-11-21
用途:
耕運機の駆動部メンテナンス
対象商品:
05802185

品質の良さに信頼感と駆動時の安定感が購入した事を嬉しく思う。

2018-09-08
用途:
農機具メンテナンス
対象商品:
05802237

収穫期を迎え、コンバインのメンテナンス用に全ベルトを一括注文しました。レッドベルトの特殊サイズが一度で全部揃い、納得価格で品数豊富、納品も迅速で大変助かりました。

2018-10-19
用途:
農作業機の部品交換
対象商品:
05802273

メーカー製品であるので全く問題なく使用できました。

2018-10-15
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
05802203

耐久性に優れ、薬品等も使う現場の機械でも長持ちしています。

2018-02-12
用途:
コンバイン
対象商品:
05802203

安くていい品物です。2三年おきに取り替えていますが取り替えによって他の点検もついでに出来ます

2020-03-04
用途:
除雪機に使用
対象商品:
05802194

届いた時にやけに硬いなぁ~と思い使用しましたが次第にひび割れが多くなり、一ヶ月程度で切れてしまいました。近くのホームセンターで同じ物を購入すると、とても柔らかくこの柔らかさだよなぁと思いながら残念な気分です。製造からかなり経っている品物だったのか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2017-10-10
用途:
選別機
対象商品:
05802282

船上で使用するのでどうしてもプーリーが錆びやすく、ベルト自体消耗が早いですが、レッドタイプは普通より全然長く使えます。それに加えて安く購入出来るのは有り難いです。
早く欲しいときでも、サイズも豊富で直ぐ届けてくれるのは、助かります。今回3回目ですが
次回以降もお願いします。

横江空調サービス 様2018-02-20
用途:
空調設備の補修
対象商品:
05802343

何回も使っています。5,6年前に替えたものも大丈夫でした。

株式会社 新庄輸送サービス 鮭川営業所 様2018-02-19
用途:
除雪機用の駆動ベルトです
対象商品:
05802124

早く届けていただき有難うございました。さっそく、使用しました。
ありがとうございます。

2017-10-31
用途:
空調機メンテナンス時に消耗品として
対象商品:
05802291

店舗などを探すことなく楽に入手でき買いに行く暇がない場合などにいいですね。慣れていないのでよく内容確認していなかったため入荷日が何時かがわからず戸惑いました。

2018-01-17
用途:
耕運機の駆動力伝達に使用
対象商品:
05802176

耕運機の駆動力伝達に使用、しっかりした力がある大変良い。

2017-10-01
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05802431

通常のベルトより長期間使用できことを期待して購入しました。

2023-09-13
用途:
ホンダ管理機駆動ベルト破損取替え
対象商品:
05802221

ホンダ管理機が畑で動かなくなった。見るとVベルト破損していた。
注文した所速く届き助かりました。

1人が参考にしています
2017-11-13
用途:
農業機械での収穫
対象商品:
05802316

近くでなかなか見つからないサイズでしたので助かりました。

株式会社コジマエンジニアリング 様2021-02-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05802282

短納期にて入手できましたが、8本までは入手できましたが、12本だと納期が間に合わなかったので、もう少し一度に注文できたらより良かったです。

2020-01-30
用途:
除雪機用
対象商品:
05802194

交換して試運転程度はしましたが問題はありませんでした。