バンコード丸ベルト#480(橙色)のレビュー

平均満足度 4.53 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学
バンドー化学
899 / 税込 989
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
88件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社近藤商店 様2018-05-16
用途:
ガス乾燥機のベルトに使用
対象商品:
06347731

ガス乾燥機のベルトが切れ、型番でさがしても古いので在庫がなく、買いなおすしかないと思っていました。ネットで簡単にベルトが作成できることを知り、購入しました。届いたその日のうちにベルトを作成し、ばっちり動いています。

1人が参考にしています
2019-01-11
用途:
微妙
対象商品:
06347616

くっつきますが強度はそれほどありませんので長期に使用する場合は素直にゴムを買ったほうがいいです。

1人が参考にしています
2019-05-20
用途:
駆動ベルトの製作
対象商品:
09528461

以前200m巻きの商品を購入していましたが、貴社の30m製品を継続購入しています。
長巻きの製品から、作られていると理解していますが、以下のバラつきが気になっています。
1)材質のバラつき
溶着作業の仕上がりに影響するため、溶着条件を変えています。
2)よじれ
30cmから、70cm程度に切断して溶着します。製品によじれがあり、駆動時に
異音を発生する場合があります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
また、ご要望に沿いかねる点ある事、申し訳ございません。
メーカーへご要望としてお伝えさせていただきます。

株式会社ティ・エス・イー 様2018-03-08
用途:
ある装置の駆動ベルトの交換
対象商品:
06347634

過去に使用した事があり、探しておりました。ネットで見つけて、即オーダーしました。

2018-08-20
用途:
プーリーのベルトとして
対象商品:
06347695

彫刻マシンの純正品が製造終了と言う事で、同じ規格のものを購入しましたが、ジョイント部も違和感無く回転してくれます。

有限会社小林商会 様2017-08-18
用途:
糸紡ぎ機のベルトとして
対象商品:
06347677

糸のベルトより滑りが少なくて音も静かにまわり
快適に使用できる
接続も慣れてくると簡単に出来る

1人が参考にしています
西尾基礎 様2017-07-26
用途:
乾燥機のベルト交換用
対象商品:
06347731

古い乾燥機でよくベルトが切れますがこのベルトは問題無く使用出来ています。

2017-09-24
用途:
Oリングのかわりに使ってます
対象商品:
06347695

加工しやすい Oリングを買いに行く手間やら注文して待つ時間考えたらコレを加工して作る

1人が参考にしています
2017-07-25
用途:
機械補修
対象商品:
06347731

このコードは昔から使ってきたが20年もするとひびが入り切れやすくなるので交換用に購入、普通に使えるところがうれしい

2017-02-03
用途:
カセットデッキなどベルトの補修
対象商品:
06347616

カセットデッキなどベルトの補修に使っております。結構強度があるので安心して使えます。白色よりこのオレンジ色の方が柔らかく使いやすいです。

1人が参考にしています
ササヤDC 様2017-07-05
用途:
丸ベルトの自作交換に
対象商品:
06347652

メーカーで純正丸ベルトを購入すると非常に高くつくので同じ直径のバンコードを購入して自作しました。自作方法はネットで調べればいろいろでてきますので参考に自作しました。もう高いメーカー純正ベルトは購入できないです。

2人が参考にしています
2017-01-24
用途:
からくり時計の内部ベルトに使用
対象商品:
06347634

からくり時計の内部に使用されているベルトが伸びきって動作が不安定なためこれにて最適ベルトを作って修理しました。接合にちょっと慣れが必要ですが、無段階に任意長の長さが作れるので非常によい。

株式会社須藤オルガン工房 様2017-06-06
用途:
自家製機械類の 駆動、減速など
対象商品:
06347756

これはもう皆さん御存知と思います。
あまり大きな負荷には耐えないが、実に便利。
必要な長さに切断、熱して融着して使う。
あまり熱し過ぎない、着けたら完全に冷えるまであせらずに待つこと。

3人が参考にしています
2017-01-11
用途:
カセットデッキの修理
対象商品:
06347616

1ミリのバンコードが欲しいです。まだ規格がないようですね。
需要はたくさんあるように思います。

1人が参考にしています
2016-12-18
用途:
ビブラホンモーター内部のベルト切れ交換
対象商品:
06347616

治具を使わず温めて両手で持ってくっつけるのが手っ取り早くて良いと思う。
完成精度も問題なく各種サイズベルトが制作できる。

2016-07-05
用途:
プーリー減速機のスペアベルト
対象商品:
06347625

半田ごてで簡単に溶着出来 溶着部の引っ張り強度も十分ある。

2人が参考にしています
2016-09-02
用途:
駆動ベルトの交換
対象商品:
06347643

耐久性はあるのですが、接着には少し要領が必要です。

2018-05-01
用途:
プーリーのベルト
対象商品:
06347713

チョット目的と合わなかったので残念でしたが構造は優れてると思いました

2017-01-30
用途:
工作機械のゴムベルトの代替え
対象商品:
06347713

彫刻マシーンのモーターとプーリー間の、ゴムベルトが切れたときの代替えに使用しています。以前は接合する際の溶着温度が低く、接合した面が外れてしまうことがありました。最近は温度を上げたので、何にも問題なく使用しています。ベルトの伸びが少ないので、ピッタリの長さに切るのが難しいです。

株式会社北都メタルアート 様2016-04-11
用途:
色々なベルト類
対象商品:
06347713

大きさが自由に作れるので、大変重宝しております。