バンコード丸ベルト#480(橙色)のレビュー
- 用途:
- ホームカラオケ、30年位前のカセットデッキのベルトとして使用致しました。
- 対象商品:
- 06347616
メーカーに修理に出したけど年数がかなり経過しているので部品が無いので修理不能で返却されました。治らないと諦めて粗大ごみに出そうと思い倉庫の隅に置いて10年位過ぎ、今年5月にネットで、モノタロウ、検索してバンコード丸ベルトを見つけ早々に注文致しまして寸法を取り
融着、ハンダ小手にカッターの刃を取り付けて電源をON、バンコード丸ベルトの端をノギスの刃にテープで貼り付けて、カッター刃を挟む様にノギスを閉じながらスライドして丸ベルトの端を癒着して少し冷まして出来上がり。30年前のホームカラオケが蘇りました。
追伸
早々に、古いカセットでカラオケを楽しんでいます。御年70才です。
想い出のカラオケセット蘇りました。 ありがとう !
- 用途:
- プリンターのメンテナンス
- 対象商品:
- 06347616
旧式のプロッタの紙送りベルトが解れて、破断しそうになっていた為、こちらを使用しました。なかなか狭い場所でのハンダ付けになり、苦労しましたが なんとか接着できました。耐久性については、まだ不明ですが期待できそうです。
- 用途:
- CDプレーヤーのトレイが出てこない機器のゴム交換用として
- 対象商品:
- 06347616
システムコンポのCDプレーヤーのトレイが出てこなくなったので、その交換ゴムをバンコードで作成して修理に使いました。バンコード接着器具が無いためハンダゴテで溶かして手で両端を接着しましたが、精密な回転を要求するものではなかったのでバンコードでCDプレーヤーのトレイの修理が出来ました。接着部はかなり強く、手で引っ張っても取れないくらい強いため精密機器以外であれば使えると思いました。良い買い物をさせていただきました。
- 用途:
- 自家製のアンテナ回転テーブル
- 対象商品:
- 06347634
アンテナの回転テーブルを数ヶ月前に制作しました。
あまりトルクは必要ないと思いバリコン糸を使用しましたが、十分な動作が
確保出来ませんでした。
2φのウレタンベルトならと思い購入しましたが、まだ不安定でした。
もうちょっと改造の余地があると思いました。
購入した製品は思った以上に伸縮性も良く満足です。
- 用途:
- 家電製品の修理等
- 対象商品:
- 06347695
30年位前に購入して、今は使用出来なくなった オープンデッキ、ビデオデッキそして私の新婚時代に購入した 8ミリ映写機等の駆動ベルトとして
使用しました。ベルトは、1.5 2.0 2.5 3.5ミリと4種類購入しました、一つのベルトは5本位長さを変えて作ると、テンション等ぴったりの物が出来ます。
非常に安価でピッタリのベルトが出来るので、こんな良いものがあったのかと、大変満足しています。
- 用途:
- 古い映写機の修理
- 対象商品:
- 06347677
古い映写機(エルモK-100SM)のリール駆動系のベルトの交換に使用しました。
ライターで両端を加熱してくっつける事が出来ました。
問題なく使用できています。
長さが10mあるので大部分が余ってしまいましたが、大変役に立ちました。
- 用途:
- ビデオデッキのゴムベルト
- 対象商品:
- 06347616
オーデオ製品で回転部分には多くのゴムベルトが使用されているが、経日変化で1~2年でダメになる。御社の製品は、劣化が少なく長持ちすることがネットで分かりました。それに接着剤が不要で強固に熱接着出来るので、長さは自由に出来るので、作業がしやすい。こんな製品を長年探しており、やっと見つけたと飛び上がるほど嬉しいです。一つ希望を申し上げると1mmφの製品もラインナップしていただけると嬉しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせて頂くとともに、今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。
- 用途:
- Vベルトが通しにくいところに現場で接合できるので重宝しています。
- 対象商品:
- 06347817
熱で接合すると失敗が起きるときがあるので接合部品があるといいです。
- 用途:
- CDおよびカセットデッキ等のドライブベルト代替用
- 対象商品:
- 06347616
秋葉原中を探して見つからず、インターネットで御社にあることを知り注文しました。
半田こてとノギスで簡単な治具を作成し、とてもうまくベルトが作成できます。
1回の使用量は長くても50cm、短いものでは10cm以内なので、とても経済的です。
(ドライブベルトは寸法が合うものを探すのが難しく、合っても汎用品が100-150円、専用品だと600円程度します)
- 用途:
- カセットデッキの修理
- 対象商品:
- 06347616
20年位前のコンポのカセットデッキの駆動ベルトが2本切れてしまい、メーカーに部品の問い合わせましたが、当然のこととしてありませんでした。以前も丸ベルトを購入して古い乾燥機を修理した経験があったので、モノタロウで探すと丁度1.5ミリの太さのものがあり、カセットデッキを修理したレビューもあったので早速購入。駆動部分の長さに合わせ調整して熱で溶着しカセットデッキにセットしました。見事に復活して懐かしいカセットの音を楽しんでいます。