バンコード丸ベルト#480(橙色)のレビュー

平均満足度 4.53 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学
バンドー化学
899 / 税込 989
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
88件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-04-21
用途:
機器の補修
対象商品:
06347616

慣れれば問題なく作業できます

2018-08-02
用途:
テレコのプーリー
対象商品:
06347616

商品説明にあった通り、加熱による接着はしっかり出来た。
意図したものよりもやや硬い素材だった。

ゴールデン・マイクロ・システムズ株式会社 様2013-05-23
用途:
劣化したゴムベルトの交換用
対象商品:
06347616

ネット上の色々な情報どおりの使いやすさ、リング状にする為の融着も比較的簡単で作業性が良い

2017-10-13
用途:
50年まえの8mm映写機の交換ベルトとして使用
対象商品:
06347695

映写機の駆動ベルトが50年の経年劣化で交換を余儀なくされ、このベルトを購入。カミソリをライターで暖め切断、溶着してベルトを制作。順調に動いている。必要な長さは50cm位なので、1-2m位の長さのものを商品化してほしい。

2013-03-26
用途:
乾燥機のドラム回転用ベルト
対象商品:
06347731

溶着が少し練習が必要でしたが バーナーの遠火でゆっくり加熱し少しとろけたところを一気に圧接
十分冷やして使用してます
強度や操作性も問題ないようです

2013-02-11
用途:
古いオーディオ等の動力伝達用(ゴムベルト代用)
対象商品:
09528443

耐久性があり、溶着部も使用に十分耐えうる性能を持っていて、使いやすいです。ただ、あまりアールがきつかったり、小さな所に使用すると特に冬場は素材自体が硬くなり、モーターのトルクを超えて止まってしまうこともあります。もう少しだけ柔軟性があればとも思いますが、しかたないかもしれないですね。白色の方が、軟らかいのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
白色は硬度:90となり、橙色の85より若干固めになります。
なお、ご質問等ございましたら、弊社問い合わせ窓口でも承っておりますので、是非ご利用下さい。

2013-02-16
用途:
おもちゃの動力伝達ゴムベルトの代替品
対象商品:
06347634

溶着が難しいけど、なれると結構使えます。

2017-11-23
用途:
レコードプレイヤーの針を動かすプーリー駆動用に使用
対象商品:
06347616

ダレたプーリーベルト修理に使用したが接続も熱処理で簡単

2013-10-15
用途:
ベルト切れの修理依頼の為
対象商品:
06347677

自作で接続する工具を製作したので、熱するだけで簡単に接続出来ました。長さもミリ単位で調整が可能なので、失敗を気にしないで、何度もトライ出来ました。

オーディオテクネ 様2017-09-14
用途:
オーディオ機器の修理
対象商品:
06347634

ベルトの摩擦が思ったより小さくスリップ調整に時間を消費した。

1人が参考にしています
2014-07-07
用途:
飯盛機械のガード
対象商品:
06347722

特にありません、手ごろな長さなので購入しました

2016-06-30
用途:
機械の修理(約30万円の貨幣選別機)
対象商品:
06347634

古い機械なのでメーカーにも部品がなく困っていたが、以外にも簡単に丸ベルトを作ることができ修理可能となった。

1人が参考にしています
SOHO Bona 様2013-06-24
用途:
動く置物の製作 ご参考:UTubeチャンネル: myoshiiky
対象商品:
06347634

切断、熱接続、使用、丈夫さなど、いずれに関しても不満はありません。
今回2φのものを購入しましたが、私の使用範囲としては、1.5φの方で良かったかと思ったりしていますので、今度の購入する場合は、1.5φのものになるかと思います。しかし、10mもあるので暫くは足りるかなと思います。
以上

2007-08-13
用途:
ラジカセ等家電品等のゴムベルト代替品として使っています
対象商品:
06347616

任意長の長さをユーザーで作れるのは大変ありがたい。接合にはノウハウが必要なので、簡単に接合できる治具があれば尚いいんですが。

2012-01-22
用途:
音響機器のベルト交換に
対象商品:
06347652

デッキのカウンター、駆動系に使っています。
かなり長いので、相当使えますが、保管していても損はないと思います。
使いたい時に、手元にあると便利です。

2012-06-07
用途:
ベルトの交換
対象商品:
06347625

ろうそくを使って繋ぐのが簡単。
すすも付くが、溶着後切り取るツバ状部分に殆ど出るので、
ニッパで切り取って出来上がり。

京とんび 様2013-02-27
用途:
音響機器修理に
対象商品:
06347616

■感想・おすすめポイント
◎少量買いできる(ウレタンは経年劣化するので、一度にたくさん買いたく無い)
◎熱融着時の温度管理さえできれば、現場で自由な長さで加工でき、直ぐに使える
◎丸ベルトは角ベルトと異なり、断面の方向性やねじれを気にしなくて良い
◎「MonotaRO ウレタンオレンジベルト」は「硬度:92」と硬すぎ、音響機器など小型機器での使用に適さない
■改善点・要望
◎低温(室温7度以下)での材質硬化が無視できない。影響を考えると「硬度:70」程度が望ましい
◎直径Φ10mm程度以下のプーリーでは、使用が厳しい。より細い径(Φ1mmや0.5mm)が欲しい
◎カセットテープの修理用に、同じコンセプトの「平ベルト(t=0.5mm、w=3/4/5mm)」製品を切望する

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

2010-10-27
用途:
植物バイオ、回転培養器ベルト交換
対象商品:
06347713

接着が簡単で機械の回転が滑らかです、バンドー化学 バンコランポリバンロープ など特殊なベルトも販売してほしい。

MonotaROからの回答

ご購入ありがとうございました。
バンコード丸ベルトにつきまして、ご意見ありがとうございました。
バンコランポリバンロープ につきましては、早速検討させていただきます。

2013-07-09
用途:
作業現場での補修用として
対象商品:
06347634

作業現場にて補修部材として購入。
使用頻度はそれほど高くはないものの劣化すると融着しにくくなる為、ある程度新しいものを現場に置いておく方が作業効率も低下しにくい。

2013-06-27
用途:
Fujicascope M2 ベルト交換
対象商品:
06347677

Fujicascope M2 ベルトが劣化していたので、本品と交換を試みましたが。上手く溶融接着できず、瞬間接着剤でかろうじてできました。今の所、上手く作動しています。