ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-05-23
用途:
掃除機の修理
対象商品:
00329384

修理不能と思っていたところ、規格品で大丈夫なことが判り購入しました。元に付いていたベアリングも簡単にはずれて新しいのも、何も加工すること無く無事修理が終わりました。規格品の数が多いと助かります。

注文家具のカミナガ 様2013-02-27
用途:
ミニチュアサンダーのベヤリング交換
対象商品:
00329384

注文して直ぐ届くので大変助かります
欲しいパーツが見つかるのは商品点数の多さでしょう
小金額でも対応していただけるのは大変ありがたいです。

1人が参考にしています
2016-06-18
用途:
草刈機べベルギアーベアリング取り替え
対象商品:
00329436

改善点わありません スムーズに使用できました

2014-10-19
用途:
電動工具
対象商品:
00329384

低価格で問題なく使える

2013-07-07
用途:
換気扇の軸受け
対象商品:
00329481

換気扇のモーターの軸受け(モーターの保守パーツなし)
ミニチュアベアリング 620番台ZZ(両側鋼板シールド形)≪ 大阪魂 ≫
数がなかったのでこれにしました。
安いのが何よりです。ベアリングの交換ですみますので数百円、工賃暇つぶし。
耐久部品なので、作業ミス以外特に問題なし。24時間連続運転してますので、どれくらいで音が
出てくるのか別のべアリングと(ミニチュアベアリング 620番台ZZ(両側鋼板シールド形)≪ 大阪魂 ≫)と比較してみます。
多分数年先になると思われます。

2014-07-15
用途:
インラインスケート
対象商品:
00329384

安価にて購入、スムーズに回転でき満足しています。

1人が参考にしています
2014-09-18
用途:
自転車のペダル
対象商品:
00352186

さすが国産。バッチリです。

2013-04-15
用途:
小型回転装置のメンテナンス用
対象商品:
00352292

中国製の物を使用していたが、精度耐久性に於いて信頼おけると思う

1人が参考にしています
ダイチ電気 様2013-04-01
用途:
テープの駆動に使用しました。
対象商品:
00329533

古い機材の(1975年)のテープエコーに使用しましたが、ぴったり合い本当に良かった。

有限会社FUJII製作所 様2013-04-24
用途:
検査機製作に非常に良い
対象商品:
00329637

検査機製作に非常に良い

1人が参考にしています
2014-05-06
用途:
ボート作り
対象商品:
00351434

製品がしっかりしているので、耐久性よく使えそうです。

2013-01-16
用途:
給湯器循環部ポンプ用モータ
対象商品:
00329384

安価です。回転音もぐっと静かになりました。耐久性はこれからですが。

2014-09-11
用途:
歯科技工用ハンドエンジン最終部の軸受け部に
対象商品:
00350865

ハンドエンジンを上向きに作業する(あまり理想とは言えない使い方)ので、最終部軸受けに使われるベアリングが半年~1年ぐらいで吸込んでしまう切削カスで壊れてしまう。以前は、本来注油禁止だけれど、分解清掃していたが、何回かの清掃後には結局は駄目になってしまう。モのタロウで代替のベアリングは無いものかと探したところ、寸法が同じモノがあった、駄目になったときはハンドエンジンを買い替えていたが、このベアリングの交換により、寿命が長くなった。大変、有り難かった。

6人が参考にしています
2014-07-10
用途:
小型モーターシャフトの軸受けに使用
対象商品:
00352204

小型モーターシャフトの軸受け用に購入しましたが
安価の割にブレも少なく回転もスムーズで、問題ありませんでした。

2013-02-05
用途:
ロボット
対象商品:
00329287

完璧です。
ベアリング類は梱包を簡略化できるのではないか?

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。

2014-02-13
用途:
架台用
対象商品:
00329682

価格も安く使用しやすくとても満足しています。

2014-01-31
用途:
車いすキャスター
対象商品:
00329384

品質が安定している国産メーカーの商品が一番安心できます。

北四国テクノ 様2011-06-07
用途:
精密機器
対象商品:
00329585

価格的には十分使用可能。錆の関係で以前より取り替え頻度が高い為価格で抑えた。

2013-06-06
用途:
エアコン室外機のモータに
対象商品:
00329384

室外機が苦しそうな音をたてていたので、モータを分解してみたところベアリングの油が切れていることが分かり、規格が同じ608Zを購入。
プロペラが軽やかに回るようになりました。

2014-03-07
用途:
中国製 motor の修理
対象商品:
00351267

中国製 motor は工作精度が悪い、軸受けが短時間で壊れるので定期的に交換している。
ミニチュアベアリングにはメーカー名が入っていないので分からないが、もし日本製のものであれば問題ないであろう。