ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-29
用途:
小型の引き出しに使用
対象商品:
00329533

新たに製作した小型の引き出しに使用しました、普通はスライドレールを使用しますが 今回は床に物入れを作成したのでスライドレールを引き出した所で止まるのではなく、引き出して止まる事は無く出しきる事にしたので物の出し入れが楽に出来る様にしました、キャスターも考えたのですが ふらつくので止めました。

電子工房SAZAN 様2022-03-06
用途:
ブレーキ付台車の試作で使用
対象商品:
00352274

発明工夫展出展品試作で使用、耐荷重的にも問題はありませんでした。

2022-11-30
用途:
ラジコンヘリ用パーツ

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

2021-11-09
用途:
エア工具のパーツ
対象商品:
00350926

こういう品物は金物店ではなかなか置いてないし、取り寄せも難しい
のでモノタロウさんで扱ってくれてありがたいです。

2021-09-04
用途:
小形ファンのベアリング交換
対象商品:
00351267

他のメーカーのベアリングを使っていましたが、信頼性が高いNTN製のベアリングを使用しました。小さいベアリングなので心配でしたが、ベアリング音が無く、大変静かになりました。大満足です。

1人が参考にしています
奥村工業 様2022-10-03
用途:
電動工具の修理

このサイズのベアリングは近くの店では売っていないので助かりました

2021-08-11
用途:
釣り用リール修理
対象商品:
00352195

リールのベアリングが錆びたのでリールメーカーに問い合わせるととんでもない金額でしたがこのベアリングを交換したところ以前より良くなりました。
満足しています。

2021-08-04
用途:
ラジコンモーターの部品交換
対象商品:
00351434

ラジコンのモーター軸のベアリング交換に使用しました。純正部品と変わらないのにとても安く交換後は音や振動もなくなりました。

2021-01-16
用途:
刈り払い機のギアケース
対象商品:
00329436

刈り払い機のギアケースの不具合に伴い、ベアリング交換のみで本来のスムーズな動きに復活できました。ギアケース 単体アッセンブリーだと純正で2万円近く、社外でも1万円程しますが、4箇所全て替えて1000円弱で直りとても助かりました。

2021-04-12
用途:
オールドリールのベアリング化
対象商品:
00352265

ゴムブッシュをベアリングにしました。回転がスムーズになりました。

2021-02-14
用途:
ディスクグラインダーのモーター軸受け交換
対象商品:
00329585

ディスクグラインダーのモーター軸受けが壊れたので注文した。モーター軸にぴったりとはまりがたつきもなく回転もスムーズで申し分ない。

2021-02-13
用途:
換気扇の軸受け交換用
対象商品:
00351355

三菱製換気扇の異音が出たので交換用として購入、交換後とっても
静かになりました。

唐牛冷熱株式会社 様2021-02-07
用途:
モータ―軸受部
対象商品:
00329481

部品のないモータ―でもこのベアリングで再生できるので、重宝してます。

2020-12-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00329235

モノタローの場合は、単品でシールパッキングされており、型番も記載されており使うとき汚れを気にすることなく使用でき、時間短縮にになります。

2020-11-22
用途:
ゴルフカートのモーターに使用しています。
対象商品:
00329682

モーターに取付けて使用していますが特に問題なく使用できました。

2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00329436

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

2020-05-04
用途:
メタルバンドソーの刃受けに使用
対象商品:
00329481

メタルバンドソーの刃受けに使用しました。前後合わせて10個必要だったので、安いものを探していました。サイズもぴったりで動きもスムーズでコスパが高く、満足しています。

2020-04-07
用途:
スケボーに組み込みました^_^
対象商品:
00329384

なーんてーなめらかー^_^
なーんてーなめらかー
そんな感じです。
クルーザーに入れてますが、ペニーのabec7と同等かそれ以上の速さはあるかと思います。大好きです。
ありがとうございます。

3人が参考にしています
2021-09-13
用途:
リールの回転治具
対象商品:
00329533

とてもスムーズに回転します。
価格も安く問題ありません。

2019-10-26
用途:
ロードバイクのハブベアリング交換
対象商品:
00351434

699zzはwiggleのprimeホイールのフロントハブr010のベアリングに適合します。安価に手に入りありがたいです。

5人が参考にしています