ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-31
用途:
バンドソーブレードのガイドに使用しています。
対象商品:
00329533

今回初めてバンドソーブレードのガイドの交換するため購入しましたが、大変良い商品です。

2020-04-21
用途:
模型の動力機構に利用します。
対象商品:
00329287

この前に接触タイプを注文し、転がりが悪いため再度注文しなおしています。今回は転がりも良く、期待どおりでした。

アトリエ1 様2020-03-29
用途:
バンドソーの部品交換
対象商品:
00329384

規格品だからどれも同じと思っていたけど、装着する前から出来の違いを感じた。実際稼働させると動きがスムースで、安定していた。

2019-07-19
用途:
刈払機のギアケース オーバーホールに
対象商品:
00329436

対応が早いので、いつも助かってます。ギアケースの分解整備時にいつもNTNのベアリングを使っています。トラブルは1回もありません。

有限会社共栄設備工業 様2020-08-03
用途:
精米機の修理
対象商品:
00329384

とても使い勝手が良かったと思います。
また機会があれば別の商品も買おうかと思いました。

2019-03-26
用途:
石油ストーブのメンテナンス時
対象商品:
00329533

ストーブのモーターに使っています。モーター一式取り替えなくてもよく
助かってます。

2人が参考にしています
2020-03-11
用途:
趣味の制作用
対象商品:
00329585

欲しかったサイズだったので、大満足です。また使います。

2018-12-06
用途:
糸鋸盤作成
対象商品:
00329384

モーターを使って、糸鋸盤を作っています。重要なのが回転運動を直線運動に変換する際の軸です。その軸を支えるベアリングとして本品を使っています。順調にいっています。出来上がりが楽しみです。

2019-03-03
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
00352213

他者様の物と比べ数段使い勝手が良く、また使わさせて頂きます。

2019-02-24
用途:
釣りのリールに使用

釣りメーカーの高いベアリングを使わなくてもこれで充分です

2019-01-04
用途:
ラジコン飛行機用モーターに。
対象商品:
00352177

使用しているモーターのベアリングがゴロゴロ異音が
出てきたため交換しました、以後快調に回っています。

2019-04-14
用途:
ドラムペダル のメンテに
対象商品:
00329384

ドラムのペダル のメンテに使用しました。
国産はスムーズで、速いツーバスもバッチリです。

2019-02-16
用途:
スターリングエンジンのクランク軸の軸受けに使用。
対象商品:
00350926

値段的にもてごろであり、性能的にも問題なく使用しています。

2019-10-18
用途:
メンテナンス時
対象商品:
00329332

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

2018-11-15
用途:
風呂場の換気扇
対象商品:
00329533

お風呂場の換気扇のベアリング交換用に購入
お風呂場の換気扇は小型なのでベアリング交換は
特殊な工具無しで出来ました
交換後は音も静かになり満足です

花店花葉 様2018-10-21
用途:
アブ アンバサダー9000/10000用に
対象商品:
00351355

アブガルシア、アンバサダー9000/10000cl
スプールベアリングに使用
品番:695ZZ
内径d(Φmm):5
外径D(Φmm):13
幅B1(mm):4
純正かと思うほどドンピシャです
この価格なら消耗品扱い出来ますね。

2018-09-01
用途:
釣用リールのメンテナンス
対象商品:
00352231

釣具店では同様レベルのベアリングが非常に高い値段で販売されています。この値段であれば半年に一回づつ新品に交換しても維持費が少なく、いつも滑りの良い感触を味わってます。商品の値段が安いから出来ることですね! とても滑らかで、高額なベアリングと精度に大きな差はないと感じています。

1人が参考にしています
2019-01-04
用途:
自作珈琲焙煎機
対象商品:
00329734

珈琲焙煎機の回転ドラムの軸受けに使いました。
とても良いです。

2018-11-09
用途:
工作機械ガイド軸
対象商品:
00329734

オリジナルの工作機械ガイド軸に使用しています
設計上このサイズを愛用していますが、使用頻度が高くなると
定期的に交換はやむを得ません。

山口 様2018-12-06
用途:
油圧電動シリンダーの修理
対象商品:
00352213

除雪機の油圧電動シリンダーモーター軸受けベアリングの交換でした
バッチリでした。