ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
花店花葉 様2018-10-21
用途:
アブ アンバサダー9000/10000用
対象商品:
00351355

アブ、アンバサダー9000/10000
スプールベアリングに使用
純正パーツと同サイズなのでそのまま交換出来ました
低価格なので消耗品扱い出来ますね。

2018-11-23
用途:
プーリーと組み合わせて使用
対象商品:
00352317

軽い力で回転するが、若干の隙間があるため多少グラグラする。
精度の向上に期待してやや満足とさせていただきました。

瀧本オートサービス 様2019-01-17
用途:
ヒコーキディスクグラインダーベアリング交換
対象商品:
00329384

日立(現ヒコーキ)ディスクグラインダーベアリングの交換に使用。NTNのベアリングはNo1です。

CAR HOUSE YELLOW 様2018-11-18
用途:
リール補修
対象商品:
00352195

ミネベア製と比較のため購入しました。スムーズさはミネベア製に劣りますが、その分ガタが少なくしっかりしている感じがします。使っているうちに動きがスムーズになると思います。

わたなべ針灸治療 様2019-08-20
用途:
DIYでモーター回転を様々な刃物に伝達する。
対象商品:
00351373

なかなかいい感じです。これからは色々なサイズの使用を考えています。

共栄工務店 様2018-06-20
用途:
掃除機の修理
対象商品:
00351391

某会社の掃除機から異音がで始めたので解体してみると、前後2つあるうちの1つのベアリングからだったので注文取り替えました。コスパも良く問題なく使用しています。

2018-05-18
用途:
換気扇が不調になったため。メンテナンスのため。
対象商品:
00329384

換気扇から異音が発生したために、この部品を交換しました。交換後は、異音もなくなり、調子がよくなりました。信頼性のある部品なので安心して使っています。

2018-06-26
用途:
キックボード用
対象商品:
00329384

同時購入したNSKの商品よりさらに出来が良いです。

4人が参考にしています
山田電機ゴム工業所 様2018-06-06
用途:
機械部品製造修理のため
対象商品:
00329384

規格商品であり、安心して利用しています。補充に気を配っています。

2018-05-14
用途:
加工機の消耗品
対象商品:
00329287

水に濡れる箇所で使用してますが、約半年位は使用してます。信頼出来るメーカー様です。

tandem jive 様2022-08-10
用途:
メンテナンス用
対象商品:
00329481

以前から使用していた機械が熱により劣化しており、問題が出てきたため購入

2019-07-08
用途:
工具の修理
対象商品:
00329384

エアー工具の修理部品として使用しました、メーカー品なのでで問題なく使えました。

CAR HOUSE YELLOW 様2018-11-18
用途:
リール補修
対象商品:
00352231

ミネベア製と比較のため購入しました。スムーズさはミネベア製に劣りますが、その分ガタが少なくしっかりしている感じがします。使っているうちに動きがスムーズになると思います。

2018-03-26
用途:
電動工具修理用
対象商品:
00329585

高品質低価格で大変助かっております。今後とも宜しくお願い致します。

2025-05-02
用途:
電動工具の修理
対象商品:
00329585

ディスクグラインダーのモーター軸で使用してました 同等品なので耐久性は解りません

森運送 様2018-02-18
用途:
エンジンの動作試験用
対象商品:
00329734

がたもなく非常に良い精度でよかった。また必要な時はお願いしたいと思います。

2018-03-29
用途:
模型飛行機のモーターの軸受け
対象商品:
00352274

使用しているモーターにマッチしていたので購入を決めました。使った感想ですが特に違和感はなかった。

2017-11-11
用途:
レンジフードのシロッコファンの電動モーター回転子のベアリング交換で使用
対象商品:
00329786

レンジフードからシロッコファンと電動モーターを取り外します。次に電動モーターを分解して、中から回転子を取り外します。次に回転子からベアリングプーラーを使用して劣化したベアリングを外して、新しいベアリングを装着、逆の作業を進めて正常に動くか確認します。ベアリングは地元で購入するより安いです。

アットホーム尚久玉村 様2018-03-22
用途:
電気乾燥機のシャフトがすり減ってしまい。回転パルセーターにただの鉄シャフトでは無理なのに、設計が悪いなと思いました。その修理にこのベアリングを使いスムースに回すことができました。
対象商品:
00351416

特に問題なかったです。かちこみにも十分対応できました。

2019-02-28
用途:
機械
対象商品:
00352213

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です