ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 坂入ミクロン 様2018-01-26
用途:
平面研削盤スライダー防塵鎧戸片持ち受け
対象商品:
00329235

本品の耐久力は250㎜移動距離/回×480回/日×21日/月×12ヶ月×15年ありました。格安重要部品です。

イトウ ラボ 様2017-12-14
用途:
換気扇修理
対象商品:
00351373

13年間回り続けた換気扇でした。敏速に修理を完了することが、できました。

みどり店 様2018-09-28
用途:
回転機器の軸受け
対象商品:
00329332

殆ど毎日使用して居ますが何の問題も有りません。ただし定期的に注油をしています。

2017-12-19
用途:
ベアリングの交換
対象商品:
00329481

純正部品でたいおうできたのでたすかりました。
特に問題なし。

2017-11-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00329235

1個から購入できるので便利です。送料無料時に利用させてもらっています。

荒木 様2018-02-13
用途:
サーキュレータの軸受け
対象商品:
00329533

上手く取り付けできてとてもよかった。まんぞくいきました

2018-12-05
用途:
モーターの軸受部の交換
対象商品:
00329786

安価で非常に使いやすいくて大変満足です次回も使いたいです。

2017-08-10
用途:
シャーププラズマクラスターエアコンファンモーター修理(異音)
対象商品:
00329384

ファンモーターからの異音発生に気付き。モータの交換が必用と考えて居ましたが、同寸のベアリングを物太郎さんで発見。わずかな出費で且つ交換作業も簡単に(寸法ピッタリ)完了。大変満足しています。

2017-10-25
用途:
模型エンジンに使用
対象商品:
00351391

安心感の有るお取引が出来ました。また、ご縁が有ります事を!

有限会社小林商会 様2017-08-18
用途:
糸紡ぎ機の軸受
対象商品:
00329384

近所の大工センターで購入するより安価で入手出来ました

木工房 あきら 様2017-05-23
用途:
バンドソーのブレードガイドの交換部品です
対象商品:
00329384

もともと取り付けられていた部品と同じ型式ですので問題なく動作しております。補修品が簡単に入手出来るのはありがたいです

株式会社Wine・Art 様2018-06-11
用途:
石材加工に
対象商品:
00329287

問題ありません。とても良いです。値段も安いので助かります。

2017-10-27
用途:
ハンドスピナー用
対象商品:
00329235

社内で話題のハンドスピナーを作ってみました。
ドライベアリング化をしてみました。
1分程度しか回らずでした。

1人が参考にしています
2017-05-02
用途:
オープンテープデッキの修理
対象商品:
00329384

保守予備として購入。汎用品のため問題になるようなところはありません。回転チェックも良好。

2018-04-08
用途:
趣味の模型製作
対象商品:
00329637

急ぎで使用したかったので、早々の対応で感謝しています。

2017-05-10
用途:
回転軸のタイヤ支持に使用
対象商品:
00352204

機能的・構造的・剛性・寸法ともに、こちらのほしいもので良かったです。

2017-01-05
用途:
バンドソーのガイドに使用
対象商品:
00329287

初期導入時にはトラブルなし.指定純正部品と同一で,価格からしてコストパフォーマンスに優れている.

1人が参考にしています
2018-03-23
用途:
ホビー
対象商品:
00351391

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

2017-02-25
用途:
機械整備
対象商品:
00352344

小径のベアリングの入手に時間がかかるのと、一個から買えるので重宝してます。

ヒロトエクスプレス 様2017-02-13
用途:
換気扇のモーター
対象商品:
00329384

モーターから異音が出たため、交換部品として注文しました。
品質も満足ですが、注文から到着までもスムーズで助かりました。