ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-02
用途:
グラインダーの、修理に使用
対象商品:
00329533

問題無い商品です。他の部品も購入しました。
安く購入出来て良かった。

木のしごとかがや 様2017-01-19
用途:
15年くらい前に購入した日立ハンドルーターM8の部品交換。
対象商品:
00329384

このパーツ入手のおかげで自分で修理出来ました。メーカー修理だと8000円位要しましたので大変助かりました。

ペイントマシンサービス株式会社 様2018-06-16
用途:
攪拌機のモーターベリングとして使用
対象商品:
00329585

メーカーより取り寄せていると時間がかかり金額も高い

2017-01-17
用途:
換気扇モーターのベアリングを交換。
対象商品:
00329533

自宅の換気扇のベアリングからノイズが出始め、交換しました。良い商品だと思います。

2016-12-11
用途:
RCカーのメンテナンスパーツ
対象商品:
00352186

ベアリング等精密パーツは一流メーカー品に限ります。一流メーカー品がこの価格で入手できることが驚きです。

2016-09-06
用途:
ラジコンエンジンのメンテナンス
対象商品:
00329332

製品は以前から使用していますが何ら問題は有りません。
安定して使えます。
今回と以前から使用している物に違いが有りました。
リテーナーを金属から樹脂に入れ替えていますので分解するのですが玉の数が多くなっていました。
以前は6個、今回は7個・・7個の方が転がり抵抗が少ないのでこちらとしては都合がいいのですが注文する時に玉数がこのまま7個で変化しないで欲しいですね。

beans,inc 様2016-12-04
用途:
焙煎機の軸受け
対象商品:
00329384

きれいな回転、正確で安定した動作が実現します、信頼できる部品です。

2016-11-30
用途:
RC ヘリの補修部品として利用
対象商品:
00351355

本来の純正部品と遜色なく非常にリーズナブルに利用する事が出来ました。

2017-07-17
用途:
ハンドスピナーのヴァージョンアップ

全然滑らなかった。バズれかと思った。NSKのほうがよかったかも

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

日鉄テックスエンジ株式会社 様2017-03-23
用途:
ホビー用(ラジコン)
対象商品:
00352177

ラジコン電動飛行機のブラシレスモーター交換軸受けとして使用しています。
モーターは中国製で耐久性に問題がありベアリングがすぐダメになってしまいます。
日本製のベアリングに交換することにより回転もスムーズになりモーター音も静かになります。

有限会社アスクシステム 様2016-10-17
用途:
ローラー電極の軸受
対象商品:
00329436

小型軽量、音が静かで機能的です。

2016-05-05
用途:
キックボードよう
対象商品:
00329384

今の所不具合も無くバッチリ稼働しています。
あとはどの位錆びに強いかですが、様子を見てみます。値段も安くオススメだと思います。

1人が参考にしています
2016-03-22
用途:
カート車輪軸受の交換用
対象商品:
00329384

安心の日本製!最近は色々な製品に中国製ベアリングがついていますが、新品時から音がでたりとハズレも多く、交換するならやはり日本製でしょう。

遊漁船いざなみ 様2017-09-03
用途:
リール修理
対象商品:
00352274

思ったよりはるかに良い商品でした
とても満足しています

2019-10-15
用途:
バンドソーの刃押さえ
対象商品:
00329287

前のベアリングが駄目になり、交換しました。まだ、交換したばかりで耐久性等不明ですが、音がかなり静かになりました。

2016-07-20
用途:
ラジコンパーツとして使用
対象商品:
00350822

転がり抵抗が少なくてお気に入りです。

2016-07-14
用途:
ベアリング交換
対象商品:
00329384

NTNなので何の心配もしていない。いいベアリングだ。

B-FIELD 様2022-07-27
用途:
サンバーTT2に
対象商品:
00329384

サンバーのミッションメタル化に使用しました。
交換するだけでかなりの効果が実感できますが圧入がかなりやっかいなので自信のない人はやめたほうがよいです。

1人が参考にしています
2017-06-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00352186

色々なサイズのベアリングが、1個から購入できるのは非常にうれしい。

2016-06-28
用途:
回転ブラシの軸受け部に使用した。
対象商品:
00352283

とても静かに回転して満足です。