ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-21
用途:
ルータービッドのガイドレール用に使用
対象商品:
00352326

すこぶる快調に動き、所期の目的を達成

1人が参考にしています
2016-06-07
用途:
サンダーの回転子の軸受け
対象商品:
00329533

現役時代から使用していたものなので結果も良好でした。

2021-12-08
用途:
リールメンテナンス
対象商品:
00352195

気のせいかもしれませんが、内径形状が歪んでいるように感じました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
品質に問題があるようでしたら、問い合わせ窓口より、問合せください。

2016-10-25
用途:
機械パーツの交換
対象商品:
00329786

摩耗している軸受の交換として使用。交換後は大変調子よく使用できています

2021-09-07
用途:
ドリルチャックの軸受けに追加
対象商品:
00329332

これは問題なし、しかし元の軸受けが精度悪く接着剤が入り込んで固着してしまいました。解決策を考え中。

2016-05-02
用途:
模型、試作品に使用しています。
対象商品:
00329481

安定した動作が出来ています。

2015-11-23
用途:
TNIのエボリューションライトハブのフロントに使用
対象商品:
00352213

TNIのエボリューションライトハブのフロントハブに圧入されているベアリング(W689RS)と同サイズなので、それの代用に使用できます。
実際使用するとこちらの方が回転が滑らかです。W689RSは入手困難なため、交換の際はこちらをお勧めします。
なおW689RSはシールがゴムなのに対し、こちらはメタルになります。

株式会社ジーエムサービス 様2016-12-17
用途:
工具の修理
対象商品:
00352177

メーカー品で信頼があり、かつ安価。よく利用している。

2021-05-22
用途:
GARMIN vector3のベアリング
対象商品:
00352195

ゴリゴリになったベアリングの交換用。本当はシールを外してグラスを洗浄しメタルトリートメントなどの処理をしたいのですが我慢してエージングします

有限会社フォレストジャパン 様2016-06-18
用途:
ドラムペダルの補修用として
対象商品:
00329332

当然のことながら品質は全く問題ありません。一個一個包装されラベルが貼付されていたので、他品番と間違えることなくスムーズに作業が進みました。少数でも購入出来て大変に助かっている上に、クーポンを利用したので実質送料が0円となり大満足でした。

2021-01-20
用途:
ラジコン飛行機モータ軸のメンテナンス
対象商品:
00350865

ラジコン飛行機は時々操縦ミスで墜落し、プロペラ軸を曲げたりする為、ベアリングが傷つき振動が大きくなったり、回転音が大きくなります。
交換用です。
現在ラジコン用モータはほとんど中国生産であり、ベアリングの品質がそもそも良くありませんので、交換頻度は高いです。

2016-03-01
用途:
加工機部品の作動用
対象商品:
00329384

NTN製は安心できますので継続購入しています。

有限会社 大栄電機 様2016-10-21
用途:
小型電動機のメインテナンス時
対象商品:
00329384

製品は安定して、満足です。価格的に魅力です。

本井ソーラ発電所 様2016-04-04
用途:
直径50cmの風車の軸受けに使います
対象商品:
00329786

ソーラパネルの近くにカラスが来て、うんこをし、パネル面を汚します。
その防止の為、風車を回します、国産であり性能がいいですね

2016-08-09
用途:
ファンの補修
対象商品:
00350865

予備のファンのベアリングを交換するために使用しました。予備なのでまだ使っていませんが、特に問題はなさそうです。

2016-10-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00329235

NTNだから間違いないです。価格も満足です。

2015-07-21
用途:
グラインダーのモータ部のベアリング交換に
対象商品:
00329384

グラインダーのベアリングから音が鳴っていたので、交換しました。
調子よく使えるようになりました。

クラブイタリア有限会社 様2015-09-09
用途:
換気扇のモーター修理に
対象商品:
00329384

速い(直ぐに届く、これって重要)、安い、美味い(安いのに高品質)の三拍子揃ったお品です。お勧めします。

2015-08-23
用途:
刈り払い機のギアボックス
対象商品:
00329436

本来は片側鋼板シールド使用だったが今のところ問題なく使用しています。

2016-07-08
用途:
ステップ加工
対象商品:
00351434

値段が安くとてもしっかりしているのでとても気に入りました。
お勧めですよ。