ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-03
用途:
デッキのローラー
対象商品:
00329786

パイオニアのオープンデッキの送り側のローラーに使われていますが、ジャンクで購入したデッキのメンテナンスに使いました。1流メーカーなので全く問題はないです。

2015-07-01
用途:
送風モーターに使用
対象商品:
00329384

日本製なので信頼できます。

2015-12-25
用途:
ベルトサンダーのべリング
対象商品:
00329585

ベルトサンダーの先端に流用しました。前回交換して2年位使用でき、動きが悪くなったので2回目の購入です。価格が安くて助かります。

東北機材サービス 様2015-06-27
用途:
ローラーの軸受け
対象商品:
00329682

市販の専門店より安くて満足です。

2018-11-12
用途:
ミニルーターのベアリング
対象商品:
00329533

軸ぶれが起きていたので、この商品と交換した所軸ぶれが収まった。nskのベアリングも同時に購入してみたが、個体差もあるかも知れませんが、こちらの方がガタが少ないみたいです。

2016-04-27
用途:
浴室換気扇のベアリング交換
対象商品:
00329533

ベアリングの異音に備えて購入した。

山下金城堂 様2014-12-07
用途:
モター軸受け
対象商品:
00352326

感心しました 普段サイズ探して購入するのに時間かかりますが
在庫豊富感動です

2016-05-02
用途:
模型、試作品に使用しています。
対象商品:
00329481

安定した動作が出来ています。

2018-10-19
用途:
リール
対象商品:
00352195

ミネベア製と比較のため購入しました。ガタが少ない分ゆ動きが重いですが問題なく使う事が出来そうです。

1人が参考にしています
2016-04-06
用途:
リード100のセルモーターのベアリングの交換品として使用
対象商品:
00351434

当たり前と言えばそれまでですが、まったく問題なく使用しています。

2016-02-13
用途:
特に使用個所は特定していませんが、このサイズは、よく使うので予備として購入したものです。
対象商品:
00329533

このサイズのベアリングは、以前からよく使うので、価格も安いため予備として買ったものです、特に改善点などはありません。

オイルサービス 様2015-09-07
用途:
ラジコンヘリ
対象商品:
00351355

中国製のベアリングをこちらに入れ替えました。
中国製は衝撃に弱く、すぐにゴリゴリです。
また、回転の滑らかさが全然違います。

1人が参考にしています
MotorcycleService BrownDog 様2016-03-23
用途:
バイク修理
対象商品:
00329384

やっぱり日本製!!
よく回ります。

2015-02-16
用途:
モーターのベアリング交換
対象商品:
00329533

モーターの異音を解消出来ました。

丸勘 様2015-12-14
用途:
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
対象商品:
00352265

クオリティーの高い商品だと思います。耐久性についてはこれから検証します。

2015-11-17
用途:
PPバンドの半自動結束機の修理
対象商品:
00329786

何の問題無く装置しました。
価格は、安価で良かったです。

2015-10-19
用途:
仲間から頼まれて購入
対象商品:
00352326

出荷が早くて大満足です。
ベアリングは初めての購入でしたが、機会があれば違うベアリングも検討したいと思います。

2014-06-19
用途:
換気扇モータのベアリング交換
対象商品:
00351355

10年近く使っていたトイレ換気扇の音が大きく、このベアリングに交換したらたいへん静かになりました。また10年は使えそうです。

2015-09-23
用途:
電気カンナの修理
対象商品:
00329384

部品交換が簡単にでき満足です。

2014-05-17
用途:
3Dプリンタのスタビライザ部分のパーツに
対象商品:
00329287

偏心、ザラツキなど特に問題無いです、単品から購入出来るので非常に助かります。