ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)のレビュー

平均満足度 4.85 (217件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
179 / 税込 197
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
217件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-07-08
用途:
3Dプリンター改造よう
対象商品:
00329481

部品としての購入なので規格寸法盛ったりでうまく使用できました。
ありがとうございます。

2014-03-23
用途:
研究中の部品に使用。
対象商品:
00351416

私は某会社のエンジニアです。会社に頼めば入手は可能ですが、個人の研究なんでね・・それはしたくないので助かってます。物については普段使っている部品(国内ブランド)なんで間違いないです。ただ、送料が問題ですね。ミニュチアベアリング1個でも大きな箱で送られてきます。う~ん、定形外郵便でもいいかなって思いますが・・。でも、迅速な対応に感謝しております。勿論今後もお願い致します。

1人が参考にしています
2017-02-26
用途:
換気扇のモーター
対象商品:
00329533

一緒に買った半額の物より、袋出しの状態で明らかに回り方が滑らかです。

2015-10-05
用途:
ラジコンカー
対象商品:
00352186

少しガタがある。次回はガタのないベアリングを探したい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等商品についてご質問・ご要望等ございましたら、弊社問い合わせ窓口をご利用頂けると幸いです。
(商品レビューへのご投稿ですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

2013-12-31
用途:
車のスライドドアのローラー交換
対象商品:
00352186

購入後、仕事が忙しく年末ギリギリで交換作業しましたが、大満足です。
ネットで勧められた商品でしたので間違いなかったです。また、機会があればよろしくお願いします。
ありがとうございました。

2014-06-25
用途:
グラインダー
対象商品:
00329384

新品の様に直りました。

2014-01-19
用途:
マルチコプターのモーターベアリングとして
対象商品:
00351337

マルチコプターのモーターベアリングとして購入。安価でスムーズにモーターが復活しました。

2015-02-04
用途:
スケートボードのローラーに使っています。
対象商品:
00329384

とても品質が良いのにすごく低価格です。
定期的に交換して使っていこうと思っています。

1人が参考にしています
有限会社野沢酒店 様2024-05-24
用途:
倣い治具製作に使用
対象商品:
00352177

使用環境から両側シールド形である点を重視して選定しました。

2015-04-05
用途:
排気
対象商品:
00329384

満足

2014-02-16
用途:
ホイールバランサーの部品
対象商品:
00329533

外径が24mmであればもっと良かった。

2014-02-02
用途:
スケートボード
対象商品:
00329384

とにかく値段が手頃です。回転もスムーズですね。耐久性についてはまだ使用期間が浅いので何とも言えませんが・・・。

1人が参考にしています
2015-02-23
用途:
RC模型
対象商品:
00350865

種類が沢山有って助かりました。

安和貴金属 様2014-10-23
用途:
ミニルーター故障のため
対象商品:
00352326

ルーターを分解ベアリングばらばら即取替え新品同様になりました。
ありがとう御座いました。

2013-12-16
用途:
自動車の部品の再生
対象商品:
00329384

名の通ったメーカーの部品なので安心して使えるところがいい。

日本電営株式会社 様2013-09-04
用途:
モータの軸受に使用されてる
対象商品:
00329384

ホームセンターでは取り扱ってなくあきらめかけていたところ、ものたろさんで取り扱っていたので入手することができました。納品も早く非常に助かりました。

2014-12-19
用途:
バンドソーのメンテ
対象商品:
00329235

特に問題はありません

2013-07-15
用途:
ギアボックス作成、軸受け
対象商品:
00329287

問題なし。
滑り問題なし。振動、異音なし。
外観(サビ!)などもなし(海外では平気でサビ品を受けとったことあり!)
当然ながら寸法誤差も私のレベルではなし。(きちんとCAD通りに自家製ブラケットに入る)。

2014-12-09
用途:
軸受
対象商品:
00329287

良好

名城食品株式会社 様2013-07-22
用途:
機械整備、修理
対象商品:
00329682

品質は国内トップメーカー品で心配ない商品、しかも直ぐ届くのにどこよりも安い。
大変助かります