深溝玉軸受 6000番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.80 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
319 / 税込 351
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
84件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-27
用途:
トリマーのベアリング交換に、
対象商品:
00327923

全く問題なく使えます、値段も安く送料無料なのがありがたいです。

ネット ムセン 様2019-01-04
用途:
機械メンテナンスに使用
対象商品:
00327993

ベアリングはmonotaroが安価で商品の耐久性も問題なし、いいですね。

2018-02-24
用途:
サンダー(木工工具)補修用
対象商品:
00327853

サンダー使用中にベアリングが飛び散ったため分解してみると、中央部分に一般的な玉軸受が使用されていたのでモノタロウでサイズを照合。全く問題なく使用できました。数百円で修理完了。

TACサービス 様2018-10-03
用途:
送風機のモーター軸のベアリング交換に使用
対象商品:
00327923

これまでに十数個交換しているが、今の所交換したベアリングに不具合は ありませんでした。
今後も使用したいと考えています。

ティアラレーシングサービス 様2018-09-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
00327783

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

2018-01-17
用途:
加工機械のベアリングが劣化し不良になるので交換用に常備して使っています。
対象商品:
00327923

機械メーカーから購入するより安価に購入ができ、ホームセンターへ出向く手間が省いてうまくやっています。品は確かで何かの購入時に一緒にまとめて購入しています。

2018-09-25
用途:
農業機械
対象商品:
00328063

メーカー品ですので信頼をしておりますし十分満足です。

2017-12-26
用途:
機械の部品交換
対象商品:
00327783

普通に良い商品です。価格もリーズナブルなので運賃調整に重宝してます

2017-10-07
用途:
機械整備
対象商品:
00328063

農機の整備で在庫のベアリングを使ってしまい補充のために購入、いつも購入しているベアリングと同じものなので単価が安いのが大変良かったです。

1人が参考にしています
2021-09-06
用途:
交換のため
対象商品:
00327923

商品はまだ使用してないのですが、商品到着が遅すぎる。
発送から9日で着きました。
いくら離島とはいえ、粘土・ベアリング・クリップ(バイクパーツ)を陸送で送る始末。
メール便かネコポスでも十分送れる商品。
しかも、これらの商品発送後の翌日に固形ワックスが発送されたが、ワックスは発送から3日で到着、 なぜ??
ワックスが陸送ならわかるが…

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
納期の改善に努めさせていただきます

バイクハウス 様2018-06-23
用途:
バイク
対象商品:
00328063

特に問題なく使用しています。お値段も手頃で満足いています。

原付専門 様2006-12-12
用途:
ポケバイのホイールベアリング交換に
対象商品:
00327783

とても良い♪他メーカー同等品より横圧も強い♪

2017-08-20
用途:
ISEKI IR5のローター軸受けのベアリング交換
対象商品:
00328133

古い耕運機IR5のミッションが壊れイセキに依頼しても古い機械で部品が手に入らないといわれ修理を断られました。自力で修理することにして自力で分解すると、ギア類は壊れていなくてローターの軸受けのベアリングが壊れチェーンが外れていました。調べるとこのサイズであることが分かり、検索をしてここで見つけました。他社では海外からの取り寄せで発送に10日ほどかかると書いてありましたがこちらでは在庫があって即日発送で大変助かりました。パーツが手に入ったので、現在修理中です。修理できないと思っていただけに大変喜んでいます。ミッション内部のベアリングがMONOTAROですべて手に入るようなので、今後も活用させていただきます。

2017-07-14
用途:
工具のメンテナンス
対象商品:
00327853

ただ一言、素晴らしいですね。交換したら、音で、素晴らしい部品だと、先ず最初に判りました、今回はエアーインパクトに使用。

出安 様2017-07-12
用途:
船のメンテナンスに使用しました。
対象商品:
00328133

すぐに要り用だったので、翌日届いて早速取り替えました。
速くて、安くて送料も無料で、助かりました。

2017-05-02
用途:
レーシングカートパーツ
対象商品:
00327993

安く手に入り信頼できる国産メーカーなので大変助かります。

2017-02-20
用途:
バイクのホイール交換
対象商品:
00328063

TT250RにLANZAのホイールを履かせる為に使用。ベアリングはメーカーによって性能が段違いなので、信頼のNTN製を選択。大変スムースに回転します。

1人が参考にしています
2017-02-25
用途:
機械修理
対象商品:
00327923

色々種類は有りますが、NTNベアリングがこの価格なら満足です

2017-08-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
00328833

いつも使用しているベアリングです。お安く購入出来て助かります。

2016-06-27
用途:
バイク部品
対象商品:
00327853

とにかく、安い。探していて、見つけた時は驚き、即購入。
届いて、交換。問題もなく、部品交換完了。
安く、しっかりした部品でした。