深溝玉軸受 6200番台 開放形のレビュー

平均満足度 4.91 (143件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
239 / 税込 263
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
143件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-19
用途:
2サイクル ジョグ系に使用
対象商品:
00331965

純正部品が高いので、安価で一流メーカーの同商品を使用しました。単品購入でも気を使わずに購入できるのでありがたいです。

2022-09-27
用途:
コンバインの修理
対象商品:
00332105

きちんと期日に届き、もちろん、ピッタリでした。助かりました。

2022-08-24
用途:
カブ110の修理
対象商品:
00331895

エンジンをオーバーホールしたのでついでに新品に交換しました。
金額も安く悪くなくても要交換ですね。

2022-07-29
用途:
草刈機のクランク軸
対象商品:
00332035

全く問題なしに使えました。捨てられた高耐久性のメーカー製草刈機が再生できた。

2022-02-11
用途:
自家用車の純正部品の置換に使用
対象商品:
00332035

バイクの純正部品として購入すると案外高価なのがベアリングです。
ホイールベアリング等は荷重が掛かるので、両面シールのC3隙間相当品が最適ですが、
エンジン内部だと開放式も多く、純正と全く同等のベアリングで、且つメーカーも有名
なNTN社製で安心して使用ができます。
パーツリストで検索すればベアリングサイズの記載が有りますので、モノタロウさんで
カテゴリー特売時に注文すればその分コストが抑えられます。

1人が参考にしています
有限会社 花七生花店 様2022-05-16
用途:
ゴミの粉砕機用に使用
対象商品:
00332245

注文を致しまして、早々に送ってもらいました、此れからは、定期的に、注文を致します、
有難う御座いました。

2022-03-14
用途:
日立ディスクグラインダー
対象商品:
00331965

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換スムーズに活躍したいます

有限会社デービッド 様2022-02-19
用途:
ハーレーダビッドソンの修理に
対象商品:
00331895

さすがNTN 精度、使用感、耐久性、まったく問題なし、価格もお値打ちで良かったです

ティティワールド 様2022-02-11
用途:
マキタ製丸のこ盤の修理
対象商品:
00332035

製造後30年以上経過していた物が、新品同様又はそれ以上に回転がスムーズになった。

2022-01-21
用途:
バギーの駆動系のベアリング交換に使用。
対象商品:
00332245

ヤマハブリーズのギヤボックス内のベアリングの交換に使用しました。サイズも問題なし。交換後は大変スムーズに走るようになりました。

SPLASH motoring service 様2022-01-25
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
00332245

同じベアリングでも純正部品で注文すると高額ですが、こちらで注文すればコストが抑えられます。

2021-11-25
用途:
コンバインの足回りに使用
対象商品:
00332245

サイズはもちろん 取付もスムーズにできました。
きちんと掃除して組み付けるとラクにできました。

2022-04-28
用途:
クランクベアリング交換
対象商品:
00332175

純正部品よりも安価なため購入。 他作業でもNTN製を使用しています。

2021-07-28
用途:
クラッチのベアリングに
対象商品:
00331895

とあるバイクのクラッチのレリーズにぴったりです。ありがとうございます。

2021-06-20
用途:
スクーターのフロントホイール
対象商品:
00331895

スクーターのフロントホイールに使用しました。
純正より安価で購入でき、安心のNTN製です。
耐久性はこれからですが性能面でも問題ないかと思います。
商品に大変満足しています。

2021-07-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
00332035

PCX JF81に使用。純正パーツより安価。安心のNTN。全く問題ありません。

株式会社トラストワン 様2022-04-08
用途:
バイクエンジンのメンテナンス
対象商品:
00331965

純正品を購入すると高いが部品で注文が出来て満足です。

2021-12-17
用途:
バイクの補修
対象商品:
00332105

安いのに最高の品質。指で回してみてまったく音なんてしない。

2021-06-13
用途:
田植機の足回りに…。
対象商品:
00332315

田植機の足回りに使用しました。
今の所、問題なく使用しています。
また、購入する機会があればよろしくお願いいたします。

2021-09-30
用途:
ベンリィ110のギヤベアリング交換
対象商品:
00331965

純正部品番号から探せるので便利!交換後静かになりました。