深溝玉軸受 6200番台 開放形のレビュー

平均満足度 4.91 (143件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
239 / 税込 263
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
143件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-07-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00332035

今まではNTNまで直接買いに行っていましたが、こちらで安く買えるので助かっています。

2016-11-19
用途:
トラクタのロータリー、軸受け側に使用
対象商品:
00332385

メーカーとしては全く問題なし。オイルシール交換とともにベアリングも交換し、ロータリーの回転が軽くなった感じです。

2017-05-23
用途:
農機部品と交換しました。
対象商品:
00331965

今の所順調に動いています。農機部品とおなじメイカアの物なので、いいようです。

2018-06-29
用途:
sj30ジムニートランスファーオーバーホール
対象商品:
00332175

純正品より安価で安心のNTN。なんら問題ありません。

2017-12-04
用途:
ミッション内部
対象商品:
34729676

メーカー品なので問題なし、少量ですと販売店では買いにくいです。少量でも購入でき助かります。

2017-02-06
用途:
キャタピラ運搬車のエンジン主軸に入っているベアリング
対象商品:
00332315

いつも ベアリングは NTN を愛用しています。嵌め合いもいいし長持ちします。

2016-10-16
用途:
バイク整備
対象商品:
00331895

異音がし始めた同型のベアリングの交換用に購入しました。
安心の国内メーカーなので不満も心配もしてません!

2019-07-01
用途:
バイクのエンジンのオーバーホール
対象商品:
00331965

スーパーカブ53000キロオーバーの中古を買ったので、クランクの心出しまでしました。2600番台はミッションの軸受けだったと思います。元々のベアリングもNTNでした。現認すると全く問題ありませんでしたが、せっかく買ったので入れ替えました。全く同じものなのでなんのもんだいもありません。クランクの軸受けベアリングは本田純正品を買いました。

2020-06-17
用途:
バイク

このページで購入して届いたものが、6201CMでした。
ベアリングにはフレーム部分と玉の部分のクリアランス(すきま)の違いにより型番がついていて、
C2 < CM < CN < C3 < C4
という順番になっています。何も型番が付いていない場合は、一般的に中間のCNを指します。バイクでは圧入したり強い力が掛かる関係で少し広めのC3が使われます。
購入時なにも書かれていなかったので、CNになるのだろうと思っていました。C3のほうがいいけど安いのでCNでもいいやと考えていました。しかし、届いたのはもう一段回クリアランスの小さなCM。私の使用用途のバイクにはより適さないものでした。
クリアランスが適さない小さいものを使うと発熱したり摩耗・破損が早くなる傾向にあります。使えないことはないですし、通常400円ぐらいのところ半額と激安なのでこれで我慢しますが、型番はちゃんと書いていてほしかったなぁという感じです。

5人が参考にしています
2016-09-08
用途:
問題無し エンジンのクランクで使用
対象商品:
00332035

いいですよ 全く問題なし3か月使用

2017-06-24
用途:
バイクのエンジンオーバホールで使用しました。
対象商品:
34729676

NTNがこの価格!大変満足しています!さすがモノタロウ!

2016-08-02
用途:
機械整備
対象商品:
00332385

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

大宮興業 様2022-05-07
用途:
手図くり風車に使用
対象商品:
00332455

思ったより早く、錆びが発生、回転がスムーズに回らなくなった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

2019-02-26
用途:
バイク クラッチセンター レリーズに使用、
対象商品:
00331895

使用した感想は期間が短いため不明 製品メーカを信頼している(日本製)
製品、NTN 6200JAPAN CS と記載されていたが
品番が変更されていみたいで 探せないので6200 開放型 c3

2人が参考にしています
2017-04-09
用途:
整備
対象商品:
00332175

純正買う必要なく安価で品も問題なくて重宝してます。

2017-02-20
用途:
バイク
対象商品:
00332175

純正部品と同レベルの品物なので十分に満足している。

2016-04-06
用途:
エンジンのオーバーホール
対象商品:
00332245

エンジンのオーバーホールに使用しました。
純正で取り寄せる物と同じ物が安価で交換出来ました。

2018-10-04
用途:
コンバインクローラの足回り部品として使用
対象商品:
00332245

加工精度は全く問題はありませんし、日ごろの使用状況と全く変わりなく使用メンテのグリースは十分にしないと水が浸入したりするのでシール含めた処理を行い使用しています。

Blue in Green 様2017-09-15
用途:
ゴルフクラブのシャフトのスパイン出しに使用
対象商品:
00332035

初めての購入で比較するのもが有りません。満足しています。

2017-01-10
用途:
トラクター修理
対象商品:
00332385

純正品とおなじもので単価が安く即納で大変満足です。