深溝玉軸受 6300番台 開放形のレビュー

平均満足度 4.82 (82件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
339 / 税込 373
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
82件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-15
用途:
クランクベアリングの交換。
対象商品:
00334065

愛車のカブ90とゴリラのオーバーホール時にクランクベアリングを交換しようと思い2セット購入しました。迅速な対応に感謝します。このゴールデンウイークに交換したいと思います。

2020-05-30
用途:
ホンダ横型エンジン整備
対象商品:
00334065

エンジン整備に使用、ベアリングは消耗品です。安心感あるNTN

2019-11-18
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00334205

規格品なので間違いないです。
とりあえずほしいものリストに入れて置きました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2020-01-30
用途:
農機具の整備に
対象商品:
00334345

ロータリーのチェーンケースの中のベアリングが壊れたので交換。
NTN製で安心して使用しました。

2020-02-20
用途:
農機修理のため
対象商品:
00334275

規格品ですからなにもないです100%満足しています

2019-12-15
用途:
オートバイのミッションオーバーホール
対象商品:
00333925

今日は、配達の敏速と梱包の丁寧さと商品の質の良さに大変満足して折ります。
有り難うございました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-07-02
用途:
ホンダCB750のエンジンのオーバーホル
対象商品:
00334065

ホンダ純正パーツにもこのメーカーの物が使用されていますので、安心して、使用出来ます。

BaMBOO AUTO 様2020-02-23
用途:
クランクベアリング
対象商品:
34729703

オートバイのクランクベアリングに使用しましたが問題ないと思います

2019-10-20
用途:
オートバイの整備
対象商品:
00334135

ベアリングは大抵規格品の為、汎用部品で使える物は安く、しかも早く届けて貰えるのでいつも重宝しています。もちろん品質に問題は皆無。

2019-01-11
用途:
バイク修理
対象商品:
00334065

ベアリングも色々な会社の製品があるが、NTNのベアリングが安心できるので使っている。

1人が参考にしています
サン・ワークス 様2018-11-03
用途:
船舶の修理に伴う部品交換
対象商品:
00334065

高品質。低価格。家にいてすぐに手に入る。最高です。

2019-06-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
00333925

信頼のおける商品なので問題なく使用できました。梱包もしっかりしておりこちらも問題ありませんでした。

2018-06-06
用途:
バイクのフロントタイヤベアリング不具合
対象商品:
00333925

安価な部品ですが、有名部品メーカーであり滑りも良く大変満足しております。

2018-01-27
用途:
バイクのメンテナンス等
対象商品:
00333995

信頼性の高いNTNが、安く購入できたので満足してます。

2018-04-02
用途:
オートバイのレストアに使用
対象商品:
00333855

近所に売っているお店がないので注文しました。安価な物でも「滑りが悪い」とか「ガタツキがある」などといったことも無くきちんと使用できてます。

2017-11-16
用途:
ミッション内部
対象商品:
00333855

メーカー品なのに一個だけでもその辺の販売店より安価で助かります。

2018-01-25
用途:
対象商品:
00334205

即日出荷で対応頂き大変助かりました 詳細の説明も親切解り易くて良いです

2018-06-29
用途:
sj30ジムニートランスファーオーバーホール
対象商品:
00334135

純正品より安価で安心のNTN。なんら問題ありません。

オフィスツー 様2017-08-19
用途:
NS-1のエンジン内部
対象商品:
00333995

2000キロ位走っていますが今のところ問題ありません。安くていいと思います。

2018-01-12
用途:
バイクのクランクシャフトベアリング交換
対象商品:
00334065

純正部品と変わりなく使用できて問題なく交換できました。