スラスト 針状ころ軸受のレビュー

平均満足度 4.82 (118件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)
279 / 税込 307
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
118件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-22
用途:
ヤマハSRXのフロントフォークに入れてみた。

たまーに目にするバイクフロントフォークへのスラストベアリング挿入。
オーバーホールを期に試してみた。
結果は路面表示を乗り越える度の捻じれやコツコツした衝撃が解消した。
二世代位古い正立フォークには安価にチューニング出来ていいと思う。
こういう商品が簡単に購入出来るのがモノタロウのいいところ!

1人が参考にしています
2021-08-20
用途:
バイク修理
対象商品:
05799315

バイクの修理に使わせていただきました
とても安く買えて助かりました。

1人が参考にしています
2021-06-28
用途:
卓上旋盤のメンテナンス
対象商品:
05799211

これはAS形軌道輪(ワッシャー)と一緒(二枚組などにして)に使用するとこが出来ます。

2022-02-05
用途:
サスペンション
対象商品:
05799367

品質に問題ありません。初めての購入、使用ですが乗り心地が改善されました。

2021-03-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
05799211

フロントフォークのロッドとスプリングの間に使いました。初期動作がスムーズになり、乗り心地が向上しました。

2020-10-24
用途:
自作工作器具
対象商品:
05799211

自作で木工のクロステーブルを製作しました。
全ネジを端部のハンドルを回して長ナットを固定した
テーブルを移動させる構造です。
最初はベアリングなしで使っていました。
当たり前ですが、全ネジである軸受け箇所で金属同士が擦れて
鉄粉が痛ましいのでした。
軸受けには、当然ラジアルのベアリングを使いましたが、アキシアル荷重のほうが
大きいようで、このスラストベアリングを使いました。
低価格でワッシャー感覚で使えるのが気に入りました。
音も静かで動きもスムーズで満足するクロステーブルになりました。
地方のホームセンターにはベアリングを扱っていないので
助かりました。

2020-11-29
用途:
自作シザースジャッキ
対象商品:
05799211

ボール盤の作業テーブルを上下させる為にシザースジャッキを自作しました。全ネジにダブルナット、ワッシャー、本製品、ワッシャーといった具合に使いました。スムースに稼働しています。気に入ったのでいろんな物に使ってみたいと思います。なんと言っても価格が安いのがいいです。

1人が参考にしています
2021-03-17
用途:
旋盤のX軸のハンドルが固いのでその調整に
対象商品:
05799211

旋盤のX軸のハンドルが摩擦抵抗で固いのでベアリングを入れて調整に使いました。

1人が参考にしています
2020-12-18
用途:
スクーターのセンタースプリングスライダー製作に使用
対象商品:
05799324

スクーターのセンタースプリングスライダーに使用、
再加速が明らかに違うので数回購入している。

2人が参考にしています
2020-05-07
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
05799245

車のサスペンションのスプリングコンプレッサーのネジ部分の受けに使いました。強い圧力がかかる部分ですがスムーズに作業ができました。

1人が参考にしています
2020-12-03
用途:
ヤマハ製2800w発電機の大径車輪内側の摩耗干渉回避
対象商品:
05799254

ヤマハ2800w発電機の車輪内側フェンダーがプラスチック製で車輪と擦れてすり減り、車輪の動きが悪くなるため、スラストワッシャーと一緒に購入、取り付けました。
車輪が磨耗したフェンダーに当たらずスムーズに転がるようになりました。

2020-07-24
用途:
車高調に使用
対象商品:
05799342

価格も手頃で、信頼できるブランドの商品です。
知り合いのクルマにも使おうと思ってます。

2020-10-29
用途:
車高調スプリングのトコロに
対象商品:
05799333

サーキットを走る自動車の車高調に取り付けてみました。まだ走ってないので感想はこれからです。

2020-01-31
用途:
サスペンションに使用
対象商品:
05799333

車高調サスペンションのスプリングシートに使いました。
安く導入出来て良かったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-07-25
用途:
性能アップのため
対象商品:
05799236

初期動作アップの為導入。ワッシャーとの厚みの分イニシャルが強くなります。
未だ走行も少ないのですが、もう少し馴染んだら初期動作と動きが良くなることを期待します。

2020-04-10
用途:
機械のコンベアローラー
対象商品:
05799297

狭いスペースで回転性能を上げる事が出来るので便利です。

FurryMortorService 様2020-03-31
用途:
ストリートマジック110のクラッチセンターに使用
対象商品:
05799306

ストリートマジック110のクラッチセンタースプリングの受けに使用
スプリングがスムーズに縮まり満足です

2021-02-10
用途:
サスペンション
対象商品:
05799306

使用し始めたところなのでよくわからないが問題はなさそう

2019-12-03
用途:
自動車の車高調スプリングのスラスト用
対象商品:
05799342

スラストワッシャーとの組み合わせで車高調に組み込んで使用。
スプリングが圧縮された際に軸受けが自由にスラストする事により異音防止と乗り心地が向上した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-03-26
用途:
マクファーソンストラットサスペンションのベアリングとして
対象商品:
05799342

本来の使い方ではなく、自動車に使用しています。車に使用するとどうしても砂利や水をかぶりやすいので、Oリング付きの商品があればよいと思います。