油圧ボトルジャッキのレビュー
- 用途:
- 自動車のジャッキアップ
- 対象商品:
- 06753765
コンパクトで持ち運びもしやすく、満足している。
継続購入については、すぐに壊れたりオイル漏れをするようであれば買わないし、長く使えれば買わない。そこそこ持ってくれれば次も買うと思う。
- 用途:
- 重量物位置修正のジャッキアップ
- 対象商品:
- 06753783
大変使いやすい。力がいらない。バルブの開放が取手を取らなければできないのが面倒といえば面倒。ただこれは安全と相対の関係なのでOK。この値段ならコストパフォーマンスは抜群。
- 用途:
- 船部品のジャッキアップに使用
- 対象商品:
- 06753765
値段を考えると期待はしていなかったが、既に5カ月位使用している。月に12回程使用。錆が発生しやすいが錆止めを塗っておけばそれ以上広がることはないし、問題は生じない。全く問題は無いし、値段以上である。4t用のものを使用している関係からか、以前使用していたものに比較しジャッキアップ回数は増えた。今後、継続して購入予定。
- 用途:
- 建築現場での使用で、建物を浮かせる目的に利用。
- 対象商品:
- 06753783
まだ一度使用した段階で、これからも継続使用する予定段階での感想です。油圧ジャッキが同時に複数必要な場合、一つ一つの製品に高度な品質を求める度合いが減り、全体的な(集合体として)それなりの性能を発揮してもらえれば十分である。そうしたニーズを低価格で提供しているこの商品は満たしてくれると今は感じている。
- 用途:
- フライス盤などの台をスチールラックで組み、移動出来るように車輪を取り付けていますが、車輪を取り付けている為台がぐらつきます。 この油圧ジャッキを四カ所にかませて安定させています。
- 対象商品:
- 06753765
ほとんど揺れず安定しています。
長期間の耐久性は分かりませんが、今のところは満足しています。
小型の割には良いですね。因みにラックに掛かっている重量は約350kgです。
- 用途:
- 自動車の修理に
- 対象商品:
- 44352585
ジャッキの車体に当たる部分が小さく輸入車にはそのままでは使用出来ない場合がある、せっかくのネジ式なのだからオプションで替えのアタッチメントを用意して欲しい
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 木造建築躯体の不陸調整等
今回は6tタイプを6個購入しました。
価格的には◎性能的には?です。
製品によって性能のばらつきがあり、全体として表示の性能があるかは疑問が残ります。
とはいえ二段式(一段目が手回し)は非常に使い易いですし、何より数が必要な仕事なのでこの価格はうれしいです。
- 用途:
- 変形した梁の修正
- 対象商品:
- 06753765
大変コストパフォーマンスの高い商品です。
天板が大きい物と交換可能ならさらに使い易くなると思います。
- 用途:
- 春秋のタイヤ交換3台分。
- 対象商品:
- 06753774
パンタグラフジャッキに比べれば、天と地ほどの楽ちんさ。
地面が平らで安定した場所ならば問題ないと思うが、そうでないとちょっと不安。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 44352585
自宅のフロアジャッキが使えなくなったので購入。
届くやいなや、作業断行。
力はあるのだが、頭頂部の面積が狭い。
滑って落下しそうだったので、急遽別のジャッキに交代。
残念ながら、安物買いの銭失いでした・・・。
- 用途:
- 足回り交換した時の ちょっとしたときの支えに使います (リフトは無いので)
- 対象商品:
- 06753774
まぁ いたって普通です
コストパフォーマンスはいいでしょう ただ継続購入は・・・・
一個かえば 長く使えるので あえて継続購入って事はないでしょうw
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 06753783
3回の使用で1/3位の高さにしか上がらなくなり、壊れました。
購入してからは1年ちょっとですが、冬、春のスタッドレスのタイヤ入れ替えにしか使用していないので実質3回です。
車重は2トン、このジャッキは5トンなので、安心を買うために大きいのにしましたが、無意味でした。
ちなみに交換時にはウマを使用していますのでジャッキに負担は掛けていません。
保管は室内。
低価格だから仕方ないのかも知れませんが、2-3回で壊れるのがわかっていたら買いません。
それ以前にモノの種類からして大変危険だと思います。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 古い民家に住んでいて、その家の土台が傾きその修復に6本購入し使いました。
- 対象商品:
- 06753774
とても扱いやすいです。かなり力もあり頼りになります。