研磨ディスク(アルミナ)のレビュー

平均満足度 4.14 (132件のレビュー)
商品レビューを投稿する
研磨ディスク(アルミナ) モノタロウ
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 【用途】バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨
140件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-02-20
用途:
薄物の板の仕上げ ばりとり作業
対象商品:
06727892

使用感も問題がなく使わせていただいてます。
もう、8年くらいリピートさせて頂いています。
まとめ買いをいつもさせていただきますが、軍手のようにまとめ買いした時にお値打ちにして頂けるとうれしいです。

2014-01-24
用途:
食品プラント内部のタール取り
対象商品:
06845447

やや、耐久性に難がありますが、費用対効果の面では、大変優れていると思います。弊社では、毎月200枚程度を継続的に使用しています。

2014-06-01
用途:
バイクの修理
対象商品:
07320591

コストパフォーマンスに優れ安心して使用できました。とても納期が速いのが助かります。

1人が参考にしています
2013-12-20
用途:
溶接後の 処理 黒皮取り さび取り
対象商品:
06845447

一番荒い40番 良く削れて良い感じ 少しなじんできたら 表面研磨に使っています 何より価格に満足しています
大量に注文したら もっと安くして欲しい

1人が参考にしています
T☆point 様2013-10-25
用途:
鉄部のケレン作業
対象商品:
06727892

このたぐいの商品はかなりの消耗品なので価格的にも作業的にもとても助かっています。
特に鉄部のサンダーケレンでは惜しみなく交換出来るのでありがたいです。
以上の事からもとてもおすすめです。
今後も引き続き使って行きたいと思います。

2014-05-23
用途:
自動車の板金塗装
対象商品:
06727917

安価なので気軽に交換出来て良いですね。普通に使えると思います

2013-09-12
用途:
鉄板、アングルの研磨
対象商品:
06727883

コスパに見合った耐久性と使用感があるので、継続して利用している。

2014-05-18
用途:
今回は木の研磨に使用しました
対象商品:
06727892

この値段で満足しました。

2013-10-28
用途:
主に鉄材のバリ取り。
対象商品:
06727883

作業性は非常に良い。

1人が参考にしています
2013-08-27
用途:
金型研磨
対象商品:
07320607

使いやすく価格もやすく大変重宝しています。

2013-10-28
用途:
薄板(鉄)のバリ取り等
対象商品:
06727892

値段から考えるともっと仕上がりや消耗度がひどいと思ってた上で購入したが、全然そんな事なかったので、次回も買うと思います。

有限会社日向キャスティング 様2013-04-19
用途:
鋳物のバリ取り表面研磨
対象商品:
06845447

価格が安いため気兼ね無く利用できる。
他社の製品と遜色ないと思う。

1人が参考にしています
亜亜亜亜アアアアアアアー 様2013-06-10
用途:
溶融亜鉛メッキ仕上げ作業
対象商品:
06727883

トゲ、バリめっきダレなど削り取り作業に最適

2013-03-22
用途:
仕上げ作業 バリ取り
対象商品:
06727883

ティグ溶接後の鉄製カバー仕上げなどに使用しています。
新品と少し使い古したディスクを使い分けると、仕上げが早くきれいに仕上がります。

2012-11-12
用途:
研磨用
対象商品:
06727917

普通に使える研磨材で、オリジナルブランドの中では
定番で使わせて頂いております。
価格面と使用満足度が丁度良く、「普通」が良いと思いました。

有限会社ホリエ 様2013-07-06
用途:
仕上げ
対象商品:
06845447

コストパフォーマンスに期待しています

樫葉製作所 様2013-04-01
用途:
一般鋼材の研磨
対象商品:
06727892

一般鋼材の研磨に使っています。ステンレスはジルコニアと使い分けています。以前購入したものは、厚くて、サンダーを横または裏返しにして置かないと砥石があたりました。ガードの問題かもわかりませんが、今回、サンダーも別のものを使ったのであまり気になりませんでした。

大栄工業株式会社 様2016-12-28
用途:
溶接仕上げ
対象商品:
06727892

ブレード(本体取付部)が、以前の物に比べて薄くなったせいで
ベビーサンダのナットが締めづらく、さらにパットがすり減っているものでは、押さえが甘く、空回りをしてしまう

1人が参考にしています
2015-02-05
用途:
溶接後の仕上げ等
対象商品:
06727901

前回、10セット購入しました。
まだ20枚位しか使っていませんが3枚ほど接着がおかしいみたいで
ディスクの平行が出てなくて斜めになっています。
以前から何度か購入しましたが初めてです。
価格は満足ですが、20枚中3枚も使えない物があると
価格的に満足出来ません。
品質の方宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2012-05-11
用途:
仕上げ時の研磨
対象商品:
06845447

いつも常時買いさせていただいております。
特に現場からの不満の声も無いので、これからも買わせてもらおうかと思います。