研磨ディスク(アルミナ)のレビュー
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
【用途】バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
2016-02-08
- 用途:
- 仕事中
- 対象商品:
- 06727892
切削能力に多少不満あり。思っている番手より1番荒めを使うと良いくらいでしょうか。
しかし値段だけに我慢できる程度。
1人が参考にしています
日新電機株式会社 様2011-12-21
- 用途:
- 鋼板の端面処理(R加工)
- 対象商品:
- 06727892
使い易く現状作業での最適部材であり、粒度で使用用途がを調整できる。
もっと目の細かい物があればベスト、目の細かい物はペーパーサンダーを使用している。
2012-07-12
- 用途:
- ステンレス材の中研磨に
- 対象商品:
- 06727917
価格的には大満足です。使用感(研磨)も良いです。
が、ラベルの糊が悪いのか?使用中ラベルが時々バリバリと物凄い音を立てながら吹き飛びます。
今まで怪我は無いのですが、毎回ビックリしてしまいます。
改善できれば良いのですが・・・
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
2015-07-14
- 用途:
- 鉄モノ製品の研磨
- 対象商品:
- 06727901
継続購入ですが、以前購入した物と比べると作業性が落ちている(耐久性)価格相応は理解出来るがリピーターにとって残念でなりません。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
2011-11-25
- 用途:
- 溶接後の仕上げ
- 対象商品:
- 06727883
高価な物を使用してディスクが減っても使い続けるよりも、安価なものである程度のところで捨てていくという方が、仕事の効率としてもよく、コスト削減につなっがってもいます。とくに安いから使いづらいということもなく、使用感としては満足しています。
ステンレス工機株式会社 様2011-11-06
- 用途:
- サビおとし、ケレンなど
- 対象商品:
- 06845447
できましたら40番以下のものができないでしょうか?
20番、30番くらいのものが希望です。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。商品開発の参考にさせていただきます。
有限会社山際工作所 様2011-05-09
- 用途:
- 製品の研磨仕上げの場合に使用しています・
- 対象商品:
- 06727883
他メーカーと使用感覚は同じだし、価格も安いのでとても良い商品だとおもいます。