単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.90 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
399 / 税込 439
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
71件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SPLASH motoring service 様2021-02-24
用途:
オーバーホール。
対象商品:
06954001

純正部品より圧倒的に安価で購入することが出来、大変満足しています。

2021-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06954001

リピートです、信頼の国産ですので安心して使えます。

2020-03-16
用途:
草刈り機
対象商品:
06953965

草刈り機のヘッド部分の交換用に購入。交換前は、手で回してもすぐ止まっていたものが交換後は軽く回り続けています。

2020-12-29
用途:
農機具のオイルシール及びベアリング交換
対象商品:
06953992

交換後はとても良好に作動しております。とても満足です。

2019-04-14
用途:
マキタボードトリマー
対象商品:
06953983

マキタのボードトリマーを使用していますが、ベアリングが焼き付いて回らなくなったのでこの商品に交換した、大変滑らかに回っています、また機会があればよろしくお願いします!

ファーミング・ファーム 様2019-04-18
用途:
ニプロ畦塗り機
対象商品:
06954017

ニプロ畦塗り機の修理に使用しました。信頼のブランドで、愛用しています。

2019-12-18
用途:
農機具の整備に
対象商品:
06953974

古い機械だったがサイズもぴったりでとても助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-25
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
06954017

一流国産メーカーのベアリングなので何の心配も有りません。 他メーカーより安いのかなと思い購入しました。

2018-09-29
用途:
リール軸の回転部に使用
対象商品:
06953974

少数ロッドにも対応していただけた事に感謝しています、迅速だったことも嬉しいところです。組み立てた作品は今のところ健全に機能しています。

2018-06-29
用途:
バイク整備
対象商品:
06953992

ベアリングに関しては何度もリピーターです。NSKのベアリングを好んで使用してますので、気軽に手に入りますのでありがたいです。一つ贅沢をいいますとmade in Japan製の物だけ販売していただけると非常にありがたいです。たまにNSKでも海外で作られた物が混じっているため、海外の物は避けて使っていません。

2019-03-26
用途:
修理で使いました
対象商品:
06953974

標準装備品より、ゴロゴロいわなくなりました。すぐ届いたので助かりました

2018-11-07
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
06954001

カバーの色合いが、交換予定の物と違うので間違え注文したか?と思ったが大丈夫そうなので良かった。

1人が参考にしています
ナカジマオート 様2018-05-22
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
06954001

純正は開放型と片側シールド型でオフロード車にはシール力不足でしかも価格が高い。
両側接触ゴムシール形は抵抗は若干増えるがバイクでは問題とならないレベル。信頼のブランドNSK製が格安価格で購入でき満足。

2023-06-02
用途:
バンドソーの定期メンテナンスに

回転数もそれほど高く無いので両面接触型のシールに変更して偶々CM規格で有ったのでどのぐらい違うか試しに今回は此方をチョイスしてみました。
今の所違いがわかりません・・・

1人が参考にしています
2018-03-13
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
06953992

価格的にリーゾナブルなので使ってみました。寿命がどれ程かは判りませんが現状では順調です。

2018-07-09
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
06954001

規格品なのでここで安く買うことが出しました。問題ないです。

2017-09-14
用途:
農業機械の部品交換
対象商品:
06953992

早くて、郵送にはびっくり。しっかりと梱包されていて安心でした

ART-WORKS 様2017-04-01
用途:
ダブルアクションサンダーのベアリング
対象商品:
06953974

ダブルアクションサンダーのベアリング交換時に使用、コスパ最高!

2017-05-19
用途:
修理
対象商品:
06953983

注文通りの品が届き満足しています。
しかし小さなベアリングひとつを、小箱に入れ過剰な包装は、運送する方に申し訳ないと感じてしまう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2020-02-23
用途:
交換用ベアリングとして
対象商品:
06954017

国産メーカーなので、品質についてはまったく問題がない。