ポリエステルスリングのレビュー
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
2010-05-14
- 用途:
- 空調室外機の吊上げ作業
- 対象商品:
- 07320056
25mm幅で2.5m・3m・3.5mを使用していますが、工具箱から取出すときにいちいち伸ばさないと長さが分からないので、長さごとに当て布の色を変えると良いと思う。
SEC鈴木電子有限会社 様2006-11-28
- 用途:
- 機械、制御盤の積み込み機械の移設部品の取り付け
- 対象商品:
- 07320092
必要な機能は満足していますが、ループの当て布をもっと長くして欲しい。メーカー品と比べ、価格が安いので、沢山揃えられる。当て布があっさりに成っているが価格が安いので我慢します。
2012-02-27
- 用途:
- 重量物及び機械の吊上げ・荷の固定
- 対象商品:
- 07320117
国内他メーカー(JIS規格品)の物よりも明らかに厚みが薄いです。
吊り上げ作業は人命にかかわるので、この商品では不安を感じます。
(商品が新しいうちは問題ないと思いますが、少し劣化が進んできたときに心配です。)
荷の固定で使用する場合は全く問題ありません。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
2012-11-19
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
- 06940412
JIS規格品の物よりも厚みが薄いですが、
少し劣化が進んできたときには交換してるので
全く問題ありません。
1人が参考にしています
2011-06-06
- 用途:
- クレーンによる吊り作業
- 対象商品:
- 06940421
4本購入したが、長さが揃っていなかった。
荷物が傾いてしまうので、使用できない。
よく見ると、折り返しの位置などバラバラ。
交換にて対応してもらう。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございませんでした。
別途対応させて頂きました。
2009-09-19
- 用途:
- 重量物の運搬・吊り込み時の台付け
- 対象商品:
- 06940403
ⅢE規格なので片方がとても柔らかくて使いやすいです。
MonotaROさんには悪いですが、「安かろう悪かろう」ではなく、「安かろうどんどん使ってだめになったら買い換えよう」で役立ってもらっています。
有限会社三和部品 様2011-12-28
- 用途:
- 吊り上げ作業 等
- 対象商品:
- 07320092
他銘柄と比較して、材質が最悪
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
2011-01-11
- 用途:
- 高木の枝の伐採の際、枝の落下防止に使用した。 枝を2点釣りし、元付近を切断し、つりさげるのですが 位置決めがしやすく作業がはかどった。
- 対象商品:
- 06940403
使い始めの硬い感じがよかった。