塩ビ板のレビュー

平均満足度 4.62 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
塩ビ板 光
229 / 税込 252
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。 【用途】標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
53件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ケーオープランニング株式会社 様2021-06-15
用途:
ネームプレートの作成
対象商品:
86275692

これは、これで充分役立ちます。また購入したいと考えます。

新瑞書道教室 様2020-09-01
用途:
枠を付けて透明の壁を作りました。
対象商品:
35767496

0.5ミリの厚さは扱いやすく、仕切りを作りました。
透明度も良く気に入っています。

2020-08-11
用途:
絵画の額縁の表面に使用した。
対象商品:
35767532

透明度、硬さ、加工性も共期待通りでした。値段もアクリルよい安価。

2020-02-29
用途:
サンプル品の台
対象商品:
07015967

試作サンプルを展開して固定する台に使用しました。アクリル板は穴開けに注意しないと割れてしまいますが、塩ビ板はそのようなことがないので便利です。

1人が参考にしています
2020-05-19
用途:
工作
対象商品:
07015967

趣味、工作などで使用しています。品質等問題ありません。

2020-01-20
用途:
硝子は重いので額への面板
対象商品:
35767523

丁寧な梱包で傷もなく届きました。ガラス以上に変則加工が可能です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-01-28
用途:
カレンダーの壁掛け
対象商品:
35767496

配送、梱包、本体ともに申し分なしです。大満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-15
用途:
アルミ額の保護透明板として使用、これまでのものが日光に当たり黄ばんでいたので交換。
対象商品:
35767496

梱包は丁寧おりでしっかりしており申し分ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2020-05-04
用途:
趣味の工作
対象商品:
35767496

注文してすぐに届いた。大きさも十分で大変よかった。

2019-07-17
用途:
駐車場用の自作看板に
対象商品:
35767584

既製品では駐車場に使用する看板の文面がマッチするものが少なく、塩ビ版を任意のサイズにカットし、屋外用防水フィルムシートにプリンターで印刷貼り付けを行い、t=0.5はコーンに、t=0.8はフェンスに取り付け使用。大きさや形状も自由に出来て便利です。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
プラモデルで型を作りバキューム成型
対象商品:
35767471

サイズも値段もとても満足しています0.3ミリが
あれば一度試してみたい。

2020-04-14
用途:
DIYにて使用
対象商品:
35767514

他のお店よりも安価で購入できたので大変満足しています。
品質も問題ありませんでした。

2025-06-21
用途:
製品の判別( 小魚の干物等に、ゴミなどが付着していないかどうか?)
対象商品:
35767471

写真だと白色に見えたので即購入しましたが 透明だったので残念でした。よく調べれば良かった。物は良さそうなので再度白色を注文します

山﨑設備工業 様2018-09-18
用途:
畳用の養生
対象商品:
35767532

畳はどうしても弱いので、作業するときに引いておいて安心して使ってます

ADS 様2019-06-03
用途:
アクアリウムで
対象商品:
35767645

W300*D300*H400サイズの水槽で地震対策のため水量をH300までにしているのですが、見た目がいまいちなので水面より上の部分の目隠しに塩ビ板を両面テープでとめて使用しています。照明の光が直接目に入らないため水槽が見やすくすっきりします。熱帯魚店や水族館の水槽のイメージです。塩ビ板も薄く、カッターで好みのサイズに簡単に切れるのでおススメです。

2018-01-31
用途:
ハンドメイド作品の一部に・・・
対象商品:
35767462

強度も透明度も申し分無し!
購入して良かったです!
次も是非購入したいです!

2018-02-09
用途:
工作の加工に丁度良い大きさ。
対象商品:
35767602

塩ビ版と言う事で、どのようなものか確認もかねて購入しました。
使い勝手も良いかと思います。

播磨国造社 様2017-07-05
用途:
プラスティック製品の制作
対象商品:
35767636

塩ビ板は何社かのものを使いましたが、こちらがいまのところBESTです。
Rのあるものや距離が長い直線など、万能ばさみなどで切断していると、途中でCrackすることが多々ありましたが、こちらは弾性が多少あるのか、少々のことでは割れません。
かといって、強度や厚みが変わるわけでないので、いまのところ、これを使っています。

2022-08-17
用途:
装飾用

品物に問題はないが、貼り付けてある商品シールをはがすのが、数が多い場合はとてつもなく手間がかかる。必ずはがして使うものなので、もっとはがれやすいシールにすべきだと思う。

1人が参考にしています
Fujita Dental Lab. 様2017-02-02
用途:
プラモデルの透明部品の複製
対象商品:
35767505

膜で保護されていますので、無傷で届きました。特に問題はありません。