ステンレス平板のレビュー

平均満足度 4.33 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス平板 光
319 / 税込 351
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。 【用途】遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
84件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-10
用途:
レーザー抜き加工し、化粧板として使用
対象商品:
07015906

SUS430で磁気にも対応し、用途として大満足でした

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-08-19
用途:
市販のスコヤは90度ですが、任意の角度のスコヤ(プロトラクター)作成に
対象商品:
35767295

ホームセンターでは1mm厚板までしか置いて無くて、2mm厚以上は取り寄せでした。
取り寄せより早く届いて助かりもした。
市販のプロトラクターは、分度器が付いていて任意の角度が測れますが、0.1度以下の誤差までは測定やケガキが出来ないので、固定式のスコヤ(プロトラクター)を作る事にしました。
1㎜厚のステンレス板では簡単に曲がるので、2mm厚にしました。
市販のスコヤ・プロトラクターは1.5mm厚を使っているので、2mm厚で強度は十分でしょう。

1人が参考にしています
有限会社 新幸重設 様2019-07-05
用途:
エアコン工事
対象商品:
35767277

今回ダクト工事で開口を塞ぐのに
注文しました 手頃な大きさが有って
助かりました

Greengo Japan 様2019-03-03
用途:
厨房のメンテナンス
対象商品:
35767243

施工しやすく大満足です。送料込みで梱包の丁寧で助かりました。

湯浅建設株式会社 様2019-01-05
用途:
焼き鳥焼台の防熱板に使用しました
対象商品:
07015897

耐熱温度の表示があったので良かったです。
加工もしやすく、ビスも聞くので再取り付けも出来ました

2019-04-17
用途:
箱作成
対象商品:
35767444

0.5㎜の厚さが加工しやすく、ハサミでも簡単に切れて作業が早くできた。サイズは500㎜×1000㎜程度の大きさも欲しい。

4人が参考にしています
有限会社福岡総合企画 様2018-12-11
用途:
床配線穴の塞ぎ
対象商品:
07015906

1㎜厚のステンレス板が欲しくて購入しました。
サイズも豊富で値段もやすくてよいものだと思います。

2019-02-11
用途:
日光が当たらないところに光を誘導する。
対象商品:
07015906

滑らかでとても良い。すこしバリがのっこているようにおもいます。

2018-09-06
用途:
マフラーカッターの作成
対象商品:
35767243

平らな状態で綺麗に届きました。表面は鏡面でキズも無かった。

1人が参考にしています
2018-08-08
用途:
蛍光灯の傘として
対象商品:
35767243

傷も変形もなく届きました。思った以上に裏表ともきれいで、満足しています。まだ製作中ですが、出来上がりがたのしみです。

2018-11-20
用途:
ダクトの隙間埋めに使用
対象商品:
35767243

キズも曲りも一切なく、厳重な養生をされて送られてきました。これで送料無料は申し訳なく思うくらいです。

2017-10-21
用途:
部品加工の材料
対象商品:
35767295

少しの材料出しか必要ないのに、今まで大きな材料を購入していました
このサイズは小さな部品を作るのには便利です

2人が参考にしています
有限会社スタッフ・エム 様2017-12-20
用途:
加工時
対象商品:
07015881

安いし、丁度ほしいと思ったサイズが合ったのでよかった。

2017-12-16
用途:
レーザー加工機の下敷き
対象商品:
07015897

しっかりした梱包で、板の歪もなく大変良かったです。

2023-07-29
用途:
シンクの壁面に貼って補強
対象商品:
35767277

この商品自体には一切文句はありませんが、同じ寸法のSUS304が欲しかった。
見つからなかったので我慢します。

1人が参考にしています
2018-07-25
用途:
バイクの自作スイッチボックスに使用
対象商品:
35767286

満足しています。
良い厚みです
加工には良いと思います。

2017-12-26
用途:
グラウンドゴルフ、スタートマットの飛び跳ね防止の為に裏に重りとして貼り付けた。
対象商品:
35767295

置面に接していて外気に晒している条件なのでさびないと思うので良いのではないかと考えている。

2022-07-10
用途:
農機具の修理
対象商品:
35767252

ブロドキャスターのじょうご型プラスチックの下部が、摩耗により穴が開いたので、ステンレス版を使って修理した。リベット・万能糊・シリコンシーラントで仕上げた。
修理はうまくいったと思うが、使用は今秋になるので…。

2022-07-02
用途:
会社のデスクの高さ調整に
対象商品:
07015906

会社のデスクの高さ調整に使用しています。具体的には、デスクにやわらかい面があり、その上にパソコンをどうしても置かないといけない状況がありました。そこでこのステンレス板を敷くとバッチリいきました。

2020-08-13
用途:
化粧板金に使用
対象商品:
35767252

折れ目が数カ所あり使用出来たのは半分以下でした、昨日またアルミ板を注文しましたが、梱包材等で破損しないようにして発送して下さい。