アルミパンチングのレビュー

平均満足度 4.31 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミパンチング 光
789 / 税込 868
金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。 【用途】小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-05
用途:
換気口のコウモリ除け

居室の小さな換気口(外気取入口)にコウモリが入り込んでその下がフンだらけになっていた。
材質がアルミなので加工が簡単でした。切れなくなった文具のハサミで切断できました。金切りハサミ不用。

株式会社 PSC 様2025-07-21
用途:
屋根や床下の補修作業

切断や曲げなども容易くできて助かります。
大判サイズなので大きな補修箇所にも対応できて助かりました。

2025-04-06
用途:
バイクのマフラーサイレンサーに使用
対象商品:
01059065

中古で購入したチャンバーが爆音な為、グラスウール増しのベースに使用しました。ハサミでカットでき、柔らかい材質なので円筒型に成形が楽にできました。

1人が参考にしています
エクステリアこばやし 様2024-11-09
用途:
住宅軒天部キツツキによる穴あけの補修

素材が柔らかく薄いため切断や曲げが容易でした。
キツツキが今後また穴を開けてしまうか強度上やや不安は残りますが当面様子見です。
もッと厚みがある強固な物にする必要があるかもと思っております。

2023-02-14
用途:
防虫網として
対象商品:
35767234

製品は良好ですので、5枚単位とかでより安価になればと思います

2024-01-06
用途:
アルミフレームの製作
対象商品:
07015933

商品は問題ないのですが、梱包に問題があります。この商品は「厚さ0.3mm」と、大変薄いアルミ板なのですが、段ボールの一番下に置かれ、その上にアルミフレーム材等の重量物が置かれていたので、結果アルミ板は不規則に折れ曲がり、修正が困難なほどでした。幸い、この商品の使用場所が、今回は目に見えない場所なので、少々の折れ等の痛みは許容できますが、次回から、このような「傷みそうな物」は、モノタロウさんでの発注は考えてしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

西山町内会 様2020-03-05
用途:
手作りのアクセサリー
対象商品:
07015924

ままああです

Studio Dear... 様2019-02-10
用途:
インテリアとしての壁面収納
対象商品:
35767234

表面処理、切断面の処理も丁寧でとても満足できる商品です。

1人が参考にしています
2018-04-19
用途:
通風孔の防鼠
対象商品:
35767234

同じものを再度注文しました。
前回は角が丸まり、今回は折れた跡がありました。
アルミなので仕方ないんでしょうか?
なんとか伸ばして使ってますが、残念。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-11-03
用途:
スマホのケース作製
対象商品:
35767216

アルミの熱伝導率の良さを利用して、スマホのケースを作ろうと購入。

1人が参考にしています
2023-01-24
用途:
動物進入防止
対象商品:
35767216

屋根裏への動物進入防止。どうにも設計か施工の失態としか思えないが中古物件で判別しきれず通気だけは確保するために使用。

有限会社池田鉄工 様2015-03-08
用途:
浴室の換気口より害虫が入り困っていた為、換気口の内側に本製品を取り付けました。
対象商品:
35767216

施工方法は換気口の枠に両面テープで四角く貼り付け本製品を張り合わせました。
穴寸が6mmと3mmがありヤブ蚊等の侵入を防ぐため私は3mmの物を選びましたが
室内側への害虫の侵入も治まりお客様に大変ご満足な対応を頂きました。
本製品はアルミ製なのでサビにも強く湿気等による腐食にも適してるので安心かと
思われます。
とても薄く軽い部材ですので取り扱いには充分気を付けないとすぐに折り目や歪みが
出ますので気をつけて下さい!
穴が細かく空いてますので風通しも良く住宅基礎のコンクリへの通気口や軒先の
通気口等へも充分適用出来るかと思います。

3人が参考にしています
2012-10-11
用途:
機械工作
対象商品:
35767216

穴あきアルミで非常に柔らかいため仕方のない事かもしれませんが、届いた時点で少し曲がって変形していました。
梱包に注意していただけると助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。