- 用途:
- 家庭用の水道配管を4系統にするため使用した。
- 対象商品:
-
07016107
作業性もよく、安価なので便利です。
- 用途:
- 水道管の開閉
- 対象商品:
-
07016107
以前取り付けたものが,1年もたたずに水漏れしてしまいました。値段だけで選んだノーブランド品でしたので,仕方ないと思います。今回の商品は,以前のものより,だいぶ肉厚がありがっしりした感じです。耐久性はまだわかりませんので,結果が出たら報告します。
2人が参考にしています
- 用途:
- 石油給湯器の水道元栓に使いました。
- 対象商品:
-
07016107
近所のホームセンターで売っている値段よりも安かったので購入しました。
機能も満足してます。
- 用途:
- 噴霧器のホース止水用
- 対象商品:
-
08675143
噴孔に接続するホースの止水に購入したが、止水は良いがレバーが大きすぎる。但し小さくすると操作が固いかも知れない。このサイズでも結構固い
- 用途:
- お風呂の配管
- 対象商品:
-
07016091
ボールコックの開け閉めした時のタッチの感覚が良く長く使えそうです。
- 用途:
- ポンプの吐出し側、配管
- 対象商品:
-
07016116
何も問題なし。
- 用途:
- タンクの排出口
- 対象商品:
-
07016116
輸入品?だからなのか、右手で開閉するように取り付けるとハンドルの文字がタンク側に逆さまになる。
文字に合わせると、開の時にハンドルがタンク側に行くので使いずらい。使用感は問題ないけど、ビシッと決まらんね。
1人が参考にしています
- 用途:
- 灌水施設
- 対象商品:
-
07016116
特に他社製品と変わりなく使用できます。
有限会社パーフェクトラジエーター九州 様2014-10-26
- 用途:
- エアーの開け閉め
- 対象商品:
-
08675143
この大きさで、この価格。レバーが大きくて操作しやすい。
1人が参考にしています
- 用途:
- 水道栓交換
- 対象商品:
-
07016091
問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?
- 用途:
- サンドブラストキャビネットの砂抜き用に
- 対象商品:
-
08675143
底板を挟み込んで固定しようと1/4企画のニップルを締め込んだが途中で止まってしまい奥まで回りませんでした。同じ1/4でもエアーが漏れにくい最後まで締まらないものもある様です。商品説明で見極められれば良かったのですが…。
1人が参考にしています
- 用途:
- 畑灌用枝栓
- 対象商品:
-
07016107
ビニールハウスで現在5作目使用(3年目)、錆る部分もあるが使用には問題ない。
1人が参考にしています
- 用途:
- 5MPaぐらいの油圧回路
- 対象商品:
-
08675143
初めての購入ですが、かなりしっかりした作りになっているので安心しました、まだ油圧回路の中での使用には至っていませんが多分いけると思います。
- 用途:
- サンドブラスト
- 対象商品:
-
08675152
他の商品と遜色なく使いやすいです
- 用途:
- 水道のメンテナンスのため
- 対象商品:
-
07016091
丸バルブより確実に開閉ができ、一目見に作動状態が、わかる。
- 用途:
- ハウス内の潅水施設。
- 対象商品:
-
07016116
以前のバルブ(同種)が、冬季の凍結でひびが入り漏水したので更新しました。
- 用途:
- エアー配管に
- 対象商品:
-
07016107
まあ、可もなく不可もなく。
良いのでは
- 用途:
- 工事用具として
- 対象商品:
-
08675152
問題無く使用しています
東北羽田コンクリート株式会社 様2022-11-08
- 用途:
- 排水管の開閉
- 対象商品:
-
29979915
開閉するコックがものすごく固くて回すのに苦労しました。
- 用途:
- ロックアウトに関する安全教育実技教材として使用します。
- 対象商品:
-
07016116
ごく普通のボールバルブですので改善点はありません。