CNRゴムシートのレビュー

平均満足度 4.52 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CNRゴムシート 十川ゴム
十川ゴム
329 / 税込 362
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
88件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-08
用途:
乗用車シートの補修(趣味)
対象商品:
07057434

考えていたとおりのゴムシートで、使用に差支えなかった。
ただ、サイトで選択するとき、特性の表記に統一性がなく、複数の商品を購入して比較しなくてはならなかった。商品と一緒に、特性データー表などを添付してもらえると、親切だと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

株式会社サンコー三田工場 様2015-08-25
用途:
自動車用のレンズパッキンに流用
対象商品:
40488935

今回は1mmタイプを購入しました、使用目的はレンズパッキンに流用出来ました。
旧車のため、当然ながら純正や社外品などがないため、これはいいかな~と思い購入した次第です。
次回は1mm⇒2か3mmタイプにしようかと考えています。
その節にはまた宜しくお願いします。

2017-05-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09503812

ガソリンキャップの交換ゴムとして購入。
カットに手間はかかるが、オリジナルより信頼できそうです。

2015-08-12
用途:
ゴムバンド製品の試作用
対象商品:
07057504

カッターなどで簡単に加工で来てこの点は大変良かったです。

2015-05-28
用途:
工作用としてフォグランプ設置さいに保護材として使用
対象商品:
07057373

工作用としてフォグランプ設置さいに保護材として使用しました。耐熱性に優れ加工性も良かったです。

1人が参考にしています
2019-01-25
用途:
農機具のゴム部品交換
対象商品:
40489093

破損したゴム部品を制作交換しました。はさみで切って作製しましたが、スムーズに作製することが出来ました。

2017-09-06
用途:
産業機械
対象商品:
09503943

欲しかったサイズがあり値段もあまり高くもなく良かった。

2018-10-05
用途:
卓上フライスでの切粉よけ
対象商品:
07057495

ゴム製品ではたまに強烈な臭いがあるので心配していましたが
通常のゴム製品程度の臭いでした。
それでも更に臭わなくしたかったので
重曹水にしばらく漬け置きしました。(正しい対処か不明)
ついでにアルコールでも拭きました。
結果、鼻をかなり近づけなければ臭わなくなりました。

2014-08-21
用途:
減圧弁用ダイアフラムの制作
対象商品:
40488691

まだ長期間のテストはしていませんが、よく伸びますし丈夫だと思います。
このように少量を買えるのが良いです。

マルハン物流株式会社 様2018-05-17
用途:
ガソリンタンクのパッキンに使用。
対象商品:
09503812

古いバイクの燃料コック部品が出ないので、円形カッター・皮ポンチ・カッターなどで形状に合わせて切り出して使用。

高知アネックスホテル 様2014-07-04
用途:
ラバーベルト
対象商品:
40489757

T4ミリのゴムシートがこれしかないので使ってます
切って使っているので問題ないのですが、幅48㎜の規格があれば尚たすかります。

2016-07-08
用途:
メンテナンス時に使用
対象商品:
07057504

カットして使用するので使い勝手がいいです。

2017-07-24
用途:
洗浄機の保守用
対象商品:
40489671

これまでは切断品を購入してたが、カッターにて切断可能の為、材料のみの購入でした。使用した結果は問題(劣化)は有りません。次回の購入予定です。

2017-03-02
用途:
プリンターの給紙パット
対象商品:
40488691

商品自体に不満はありませんが、プリンターの給紙パットとしては失敗でした。(プリンターの不具合は改善しなかった。)

株式会社石原鉄工 様2013-03-22
用途:
熱湯容器のパッキンに使ってます
対象商品:
07057443

SUS槽の手窓ふさぐためのパッキンに用いております。
以前はネオプレンですがCNRの方が柔らかく、耐熱性も多少上。
加圧後の復元性も良いほうに感じます。
-1点は製品寸法。
50mm刻みで用意していただけると助かりますし、1m角の大判でもうれしいです。

2016-07-14
用途:
すきま埋め
対象商品:
40489574

すきまを埋めたのだが、外だったのか縮みがあった

イビシタクシー株式会社 様2013-05-14
用途:
防振絶縁に使っています
対象商品:
09503812

大変取り扱い安く、低価格です。
充分な性能を維持していると思います。

2017-04-29
用途:
機械しゅうどう面の切り屑や打痕の保護カバーにしています。
対象商品:
40489066

油に強いとの事で使用、前は普通の天然ゴムで半年もたつとへろへろに、これは変形しません。

1人が参考にしています
2016-07-20
用途:
ゴム型
対象商品:
07057407

CNRゴムと接触した部分の付加型シリコーンゴムは触媒毒のために硬化しませんでした。

1人が参考にしています
2014-08-08
用途:
厨房の火元の熱の遮断
対象商品:
40489111

おおよそイメージしていた通りの商品でした。夏の厨房は暑く、熱源からの放出熱・赤外線熱をこのシートで遮断しようと足元から壁に貼り付けました。3~4割、火元からの直接の温度は遮断されたように感じます。良好です。ただ重さがあるので、もう少し軽量化出来ると更に使いやすいと思います。