ポリペンコアセタール(POM)丸棒のレビュー

平均満足度 4.35 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,998 / 税込 2,198
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。 【用途】食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
80件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-16
用途:
布を袋縫いしてその中に丸棒を入れて、木工のスリット溝の中に入れ抜け止めにして使用
対象商品:
38805234

思っていた通りに使用する事が出来ました。
コスト面でも満足しております。

2016-12-14
用途:
治具作製
対象商品:
09502333

売っているところを探す手間が省けて非常に助かります。

2016-07-31
用途:
旋盤加工
対象商品:
07064136

助かりました。
他の取引先が販売を停止してるので困ってました。
MonotaROさんでも取り扱ってくれていて良かった。

2017-03-24
用途:
ローラー部品
対象商品:
38805426

旋盤でドリルを使い穴をあけてベルトローラーの軸にして使用しています。ですので、直径、硬さと切削しやすさも選ぶ基準だったので、ちょうど良い商品が見つかったと思います。
穴あけ加工中、熱で溶けてか切子がドリルにからみついて負荷予防停止しまうこともありましたが、冷やしながら削ればうまく削れます。コツ次第ってところでしょうか。円柱状のものを削るときの詩作や旋盤の練習にも使えるかなと思っております。

1人が参考にしています
NEPO 様2016-10-02
用途:
新製品開発
対象商品:
38805356

予想通りの製品で気に入りました。

2016-08-18
用途:
ハンマーの材料
対象商品:
09502096

納期も早く使用感も問題ないです。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
工業高校で
対象商品:
38805496

タイヤのホイール製作をしました。旋盤で簡単に加工できました。

2022-03-25
用途:
装置の絶縁
対象商品:
07064145

φ15ということで購入したが、届いたのはφ15.5。
精度を求めるのなら、購入はお勧めしない。
電話で問い合わせたが、その誤差は当然、という回答でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2017-10-05
用途:
おもちゃ用パーツとして
対象商品:
38805234

直径5mmの商品を注文したが、届いたものは直径5.4mmで太くそのままでは使えない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2017-03-17
用途:
電気関連、HFアンテナの修理工事、中継用絶縁台に使用予定。
対象商品:
09502281

代品が見つかり、未使用部品となった。将来の在庫品として保管します。

2015-08-03
用途:
試験・検査用
対象商品:
38805356

酸、アルカリ溶液を混ぜる撹拌棒として適しています。
サイズがいろいろ販売されるので、撹拌する容積に合わせて購入しています。
安価で耐久性があり助かります。

SMT 様2020-10-16
用途:
カートリッジ部品(オーディオ)
対象商品:
38805277

8mm径を購入したが、実測では8.7mmあった。外径を削り落さなくでは使用できない。精度は最悪である。

2020-08-04
用途:
機械部品作成
対象商品:
38805313

以前、取り扱いのあった、ホモポリマー丸棒をぜひ取り扱ってほしい。お願いします。

2014-11-19
用途:
切削加工
対象商品:
38805374

価格も安く切削作業も快適です。

2016-03-23
用途:
アルミ部品からの置き換え
対象商品:
38805295

入荷ロットφ10.27*1020
50ミリまで置き換え可能
次回はゼロ材でも置き換えを考え、製品重量の削減に貢献したい

2016-11-28
用途:
工作
対象商品:
38805216

精度、低い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2014-05-05
用途:
部品の1部
対象商品:
38805216

形成しやすい。接着できるとよい。

1人が参考にしています
日本度器株式会社 様2013-12-25
用途:
旋盤で削り金属棒の先端に付けている。
対象商品:
38805374

一般的に販売されているとは知らず、見つけた時に価格の安さに驚きました。
継続して購入したいと思います。

1人が参考にしています
2013-12-23
用途:
海水が掛かるスレ材の加工
対象商品:
38805487

今回は、24mmの四角柱に加工しスレ材にします。卓上フライス盤の初心者の私には、もってこいの素材ですね、削りやすく加工が楽で、時間が掛からず又、価格も安価で助かります。此れからもこの材料で色んな物品に挑戦できます。

ガレージ.e 様2016-06-24
用途:
機械部品の制作、試作
対象商品:
38805532

すぐ届いたのが良い。