ポリペンコアセタール(POM)丸棒のレビュー
- 用途:
- 自作ペンの金具圧入のアタッチメントに使用。
- 対象商品:
- 07064163
POMは以前から木工旋盤の冶具の材料として使用していました。
今回自作ペンの金具圧入冶具に使ってみましたが、非常に具合がいい。
金属では硬すぎ、木材では軟らかすぎ、POMは丁度いい硬さです。
それと加工が木工旋盤で簡単に出来るもの○です。
- 用途:
- 部品製作
- 対象商品:
- 07064233
各サイズが揃っているのが助かりますね。希望としては黒もラインナップに入るとなお良し。
貴重なご意見ありがとうございます。
黒色タイプにつきましては
http://www.monotaro.com/g/00365750/
にて販売しておりますので、是非ご利用ください。
- 用途:
- コーナーウエイトゲージ台コロ用
- 対象商品:
- 38805304
2mの長い製品で普通なら送料が高いところだけど、月内送料無料のおかげで、品代だけで買えたのは申し訳ないくらいです。
- 用途:
- RCのドライブシャフトや機械部品の主軸交換に使用。
- 対象商品:
- 38805356
前回POM系丸棒を購入し全て返品したので今回は2割り増しの太さで購入しました。
太さがΦ17.5mmあっても1,000mm中約700mmのあたりから曲がり始めていました。
今回は返品しなくていいように、Φ15.00mmまで旋盤で削って使うので問題ないですが、Φ17.00mmで使うとすれば許容範囲外です。
製造工程や保存方法による歪みの発生を極力抑えて、メーカーによる歪みの許容範囲も、商品説明に追加して欲しいです。
同時にΦ12.5mmの丸棒も購入しましたが、これも曲がっていましたが、Φ10.00mm以下まで削る予定なので返品はしませんが、2・3割は太目を買わないと、いくら旋盤で削っても歪みを取り除けません。
当然価格も2・3割り増しを覚悟しないと駄目です。
カテゴリー別特価値引きでも、補填できない誤算です。
- 用途:
- 外径加工無しで紙管スペーサーとして
- 対象商品:
- 09502202
75mm規格、外径が77mmもあった!!
素材そのものの外径で使用したかったが、外径公差+1~3mmの表記を見落としていた。
素材資質のせいだろうが、公差がでかい・・・70mmを買い直すべきか思案中。
- 用途:
- 電動車椅子の昇降モーターユニットの、内部ギアに、
- 対象商品:
- 38805426
電動車椅子の昇降モーターユニットの、内部ギア一箇所が、なめて、この部品だけあれば、と言うケースで、メーカーに問い合わせても、なし。明らかにトラブル時の力の逃げどころやから、せめてメーカーも、少しは残しといてくれれば。ジュラ系アルミで手加工で何とか作って試すと、直った。でも、人が乗ると何回かの内に動作が重たく成り駄目。一か八かこの材料で作ると、ただアルミだとシャフトに対してプレスでせらすと噛み付いてくれたけど、この材料だとシャフト側に固定するのが大変ですが圧縮して噛み付かせたら何とかなりました。試運転もアルミとはぜんぜん抵抗が違う。トラブルの連絡もないので今の所は大丈夫みたいです。ノコ歯で作ったけどなんとかなりました。
- 用途:
- プーリーをNCを使わず旋盤加工
- 対象商品:
- 09502175
近所の工具店だと表面が傷だらけですが、この商品はきれいで切断面もほぼ平面で加工しやすかった。
- 用途:
- 電気・模型工作部品のパーツ作成に・・・
- 対象商品:
- 38805331
Φ15mmも太さがあるのに、1000mmで13~15mm程度曲がっている。
保管・保存方法にかなり問題があると思われます。
(立て掛けて保管・保存していると、重力で曲がります。 こういう商品は必ず寝かせて保管・保存しなければ、太さに関係なく全部曲がります。)
製造直後から曲がっているのなら、商品の曲げ強度や曲げ弾性率を修正して貰わないといけません。
POM-NH(ホモポリマー) 丸棒 より柔らかいみたいですが、届いた商品はあまりにも曲がりすぎです。
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 は白も黒も太さに関係なく新品でも曲がっていると思ったほうが良いようです。
また、表面が汚れている。 何かの薬品で拭いて、乾拭きしていない様な感じで、液体が垂れた跡が全体にある。
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
- 38805252
木工工作で4mmの心棒が欲しかったので購入したら4.5mmとかでそのままでは使えなかった。外径公差が大きいので加工を前提にしているのでしょう。4mmジャストで使いたい方は気をつけたほうがいいと思います。
- 用途:
- 自作DIY
- 対象商品:
- 07064145
15mmのPOM棒が、ほしかったんですが、送られてきた棒は16mmでした。誤差の範囲内(+1mm以内)なので返品不可みたいです。あまりにも酷すぎます。返金してほしい。自分でCNCで丸棒を作ったほうが正確です。
別途ご連絡させていただいておりますが、
こちらはWEB記載にありますとおり、外径公差(mm): +0.2~+1.0となっております。
また、返品不可商品につき、返品をお受けすることができかねます。
ご了承下さいます様お願い致します。