単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.91 (113件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
339 / 税込 373
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
113件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-18
用途:
オートバイホイール用
対象商品:
06728181

質感、使用した感じもいいですね!ブランド品と比べても遜色ありません。おすすめです。

1人が参考にしています
有限会社ラン 様2017-06-09
用途:
メンテナンス時
対象商品:
06954333

メーカー品でしたので、特に問題は、ありませんでした。

ライフ サービス ナリタ 様2017-05-19
用途:
農業用の機械のメンテナンス時
対象商品:
06728181

この商品は、純正品に使われているようです
取り替え作業も楽になりました。

ライフ サービス ナリタ 様2017-05-19
用途:
乗用草刈り機の、前輪部品として、
対象商品:
06728181

この部品が、純正品なので信頼できるのと、他より安いので、助かります。

2017-03-29
用途:
修理のための交換用です。
対象商品:
06954263

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

2016-11-04
用途:
バイクのハブベアリング
対象商品:
06954272

安心して使用してます。何回か購入してますがなんら問題無しです。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
車両の整備
対象商品:
06728181

旧規格FFアルトのリヤハブベアリングとして使用
問題なく使用出来てます
競技走行するならグリスは高耐久のハブベアリング用グリスに入れ換えた方が良さそう

2016-10-16
用途:
バイクのホイールベアリング
対象商品:
06728181

全く問題なし。普通の純正品と遜色ありません。
( ̄ー ̄)v”

1人が参考にしています
2016-10-29
用途:
ハブベアリング
対象商品:
06954297

2個購入したが1個が1ヵ月もたたずに異音が発生した!不良品?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2016-02-11
用途:
モーターの軸受け
対象商品:
06954281

やっぱ、NTN.NSKは安心して使えます。

2015-12-02
用途:
テンショナーベアリング単体の打ち替えに
対象商品:
06954281

テンショナーASSYを買うと工賃を差し引いても高い買い物になってしまいます。
ベアリングだけ変える(買える)行為は整備としては非常に有効な
行為と思います。
NSKは一応、日本製と思われますので評価が高めです。

1人が参考にしています
s.t.sサンワテクニカルサービス 様2016-03-11
用途:
トライクに
対象商品:
06954272

信頼の国産で安心です。

2015-10-12
用途:
バイク
対象商品:
06954272

だめ元で交換しましたがタイヤの回転がすこぶる良くなり楽しくなりました。

2015-10-08
用途:
アドレスV125Gギアボックス
対象商品:
06728181

ベアリングはモノタロウからが一番お安く、種類も豊富で助かります。モノタロウでみつからない時だけ純正部品を注文しています。

2015-10-26
用途:
自動車のエアコンコンプレッサーのベルトのテンションプーリー
対象商品:
06954281

部品をASSY交換するより安く修理出来ました。

1人が参考にしています
パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
06728181

iiyo

2015-07-05
用途:
養鶏場の依頼に依り、換気扇モーターベアリング交換しました。
対象商品:
06954281

発注からの敏速な対応に依り、依頼を受けた期日内に、作業完成出来有り難いです。

東條農園 様2015-11-17
用途:
野菜洗浄機の修理
対象商品:
06728181

問題無く装着できました。
価格も安価でたいへん助かりました。
また、利用させて頂きます。

Garege Gespann 様2016-01-28
用途:
サイドカーのスイングアー
対象商品:
06954297

良好

2015-12-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
06728181

何も問題ないです。そしてこの価格ならまた購入を考えています。