単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.91 (113件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
339 / 税込 373
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
113件中 101~113件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
柳沢鉄工 様2013-01-23
用途:
コンプレッサークラッチ用のベアリング入替
対象商品:
06954324

10年以上駆動したコンプレッサーですが、最近異音が出始めたので、
交換しています。プレス機器にて圧入しましたが、問題なくはめ込み出来ました。回転中も問題ありません、クラッチの入りもスムーズになりました。今後も使用致します。

ワイビー株式会社 様2013-02-19
用途:
業務用フードプロセッサーのモータ軸受けの交換
対象商品:
06954272

まだ、使用していませんが、ベアリングなので特に問題ないと思います。

2012-10-13
用途:
農業機械の補修に利用
対象商品:
06954297

農業機械のシールが甘く、水の混入によりオープンタイプのベアリングが、錆てガタが発生していました。
農機具屋へ部品注文の場合、部品の入荷が遅く、不具合が再発する可能性が高いオープンタイプのため、接触シール型ベアリングが購入したいと考えていました。
不調な部品を採寸し、同サイズの部品一覧から用途にあった部品を選択がとても簡単にできました。
単価も市販品の半額で且つ、入荷も早いので農繁期にはとても助かります。
入荷早々部品交換を実施調子良く稼働しています。
籾の乾燥機に利用しているファンモーターから異音が発生しているので、近々同ベアリングも注文しようと考えています。
今後ともよろしくお願いします。

3人が参考にしています
2013-01-21
用途:
除雪機の修理
対象商品:
06954315

良好

2014-09-13
用途:
テンショナーのベアリングに使用しました
対象商品:
06954272

純正品だとアッセンブリ品しか頼めないのでありがたいです。

1人が参考にしています
2014-08-08
用途:
切断機ベアリング交換
対象商品:
06954281

ガラガラ音がきえ、大分静かに作業ができるようになった。

2012-05-15
用途:
バイク ホンダVTR1000Fのリアホイールベアリングに使用(2個)
対象商品:
06728181

純正と全く同じ品物が1/3の値段で買えるので嬉しい。
国内、逆車問わず全年式で使える様です。
なお、ダストシールは30×47×7.5で、少し厚いが、モノタロウコード00479114 品番TC30478(1個)が使用可能な様です。
スプロケホルダーは適合が判らなかった為、B/R、D/S共純正を使用しました。

1人が参考にしています
2012-11-05
用途:
農機具の修理
対象商品:
06954281

一流メーカー品が安価で助かります。卸屋から買ってもこの値段では買えません。

2012-08-15
用途:
オートバイのベアリング
対象商品:
06954272

国産なので安心です。純正を注文するよりもかなり安く購入できました。

テクマサービス 様2012-05-16
用途:
バイクホイール
対象商品:
06728181

純正部品より安価な為

2012-10-08
用途:
農機具の軸受けに使用

2回目の購入になります。価格、早期納入喜んでいます。

有限会社ステージ 様2012-06-10
用途:
中古車屋です、DA64W エブリィ リアハブベアリングに使用しました。
対象商品:
06954315

中古車屋です、DA64W エブリィ リアハブベアリングに使用しました。
純正同等品でしたので、問題ありません。

2012-03-11
用途:
自動車のハブベアリング交換
対象商品:
06954297

交換してまだ距離を乗っていないが特に問題なし。車の型式からは品番を調べられなかったのが不便。種類が多く分かりにくい。モノタロウ製が自動車に使えるのかもわからない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品検索展開の参考にさせて頂きたいと思います。