単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.81 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
339 / 税込 373
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-05-04
用途:
トラクターの修理用に使用
対象商品:
06954236

スムーズに回転、正常に使用しています。

2015-02-17
用途:
砂利洗浄選別に使うユリケンドの受けに使う。
対象商品:
06954166

異音もなくなりスムーズに稼働しています。

2015-01-30
用途:
農業
対象商品:
06954157

農業 圃場の水源補給のモーターベアリング取り換え。
満足しています。

2014-03-14
用途:
ばいsutoa
対象商品:
06954141

どうしても中華ベアリングは買う気になれず、こちらの商品を購入しました。やはり安心ですね。使用には全く問題ないと思いますが、個人的な好みとして、グリスを少し多めに補充してから使用しています。

2017-03-14
用途:
井戸ポンプのモーターベアリングの交換
対象商品:
06954157

浅井戸ポンプのカワエースN3-206SH(N3-205SH)のオーバーホールでモーターのベアリング打ち替えにしようしました。
もともとついていたのと同じメーカーで同じ型番です。
打ち替えにはベアリングプーラーが必要になりますのでオーバーホールを考えている方は注意してください。
古いベアリングはモーター上部の方はまだ大丈夫でしたが下部の方がだめになていました。今回は念のため両方共交換しました。

2014-08-13
用途:
バイクの部品交換として使用
対象商品:
06954132

信頼できるブランドなので安心して使えました。

2013-11-19
用途:
機械修理
対象商品:
06954166

納品も早く、梱包も丁寧、価格も安価に提供していただきありがとうございました。
品物も信頼性の高い品質で安心しています。

2014-07-18
用途:
機械修理
対象商品:
06954123

普通に使えました

2015-03-23
用途:
プレオのダイナモ、エアコンテンショナーベアリングの交換に使用。
対象商品:
06954141

プレオの外ベルトは調整にとても手が入り難く全バラシに近い状態での
作業が一番かと思います。
この作業工程の中で、テンショナーベアリングからの異音は取り外さないと
分かり難く、最初から丸ごと部品で用意するしか有りませんでした。
ですが、ベアリング品番が分かりベアリングだけ注文出来ると格安の金額で
多用途在庫としてもベアリングを持つ事が出来て能率の良い整備が可能に
なります。
因みに、このサイズは前期平成11年式のRMのプレオのベアリング品番です。
後期になると品番が違いますので、誤注文の無い様にして下さい。

5人が参考にしています
2014-03-13
用途:
バイク修理
対象商品:
06954166

特に問題なく良い商品だと思います

2014-02-06
用途:
電気工具
対象商品:
06954132

耐久性も問題無く値段以上の満足しています

2013-04-02
用途:
無線鉄塔の交換部品に使用
対象商品:
06954123

製造後30年級のクランクアップ式の無線鉄塔の上下スライド部に使用しているベアリングの保守部品として使用します。元の部品を外して同規格の物を探していたところ同じメーカーの同じ番号の物があり助かりました。今後も利用させていただきます。価格も高くないので良かったです。

2012-12-03
用途:
モーターのベアリング交換
対象商品:
06954141

信頼出来るメーカーの商品ですので品質には安心しています。
即納・低価格で提供してもらい助かります。
急ぎ修理の必要がありましたので、翌日には受け取り交換できました。

2012-10-23
用途:
自動車のアイドラプーリー
対象商品:
06954157

メーカー品でとても安いので文句のつけるところがありません。また利用させて頂きます。

2013-03-26
用途:
機械の一部
対象商品:
06954166

回転の悪かった部分に使ったので、回転が良くなった。(当たり前!)

2012-02-12
用途:
コンプレッサーのモーター
対象商品:
06954184

最高です。メーカー品だし近くのお店の約半額以下なので何も文句ないです。
修理してる人に話したらこの値段にビックリしてました。

2013-03-16
用途:
ダイナモ修理
対象商品:
06954141

ダイナモ修理

2011-07-08
用途:
自動車整備交換用
対象商品:
06954141

純正部品と同一品番が半値以下、モノによってはそれ以上安く買えるので非常に満足しています。使用箇所にもよりますが、価格が安い分、純正部品よりアップグレードしたりして活用しております。