遮光メガネのレビュー
2006-04-15
- 用途:
- ガス溶接、アークも少々使います。
- 対象商品:
- 07184082
軽くて遮光度合いも良くてとにかく扱い易いです。良いと思ったのは、屈折率がブランド品より少ないように思います。
とにかくポリレンズ面のコーティングが非常に良いところと感じています。
2011-02-05
- 用途:
- プラチナ製品のロウ付けや溶解
- 対象商品:
- 07184082
ロウ付けにはちょうど良かったのですが、プラチナが溶ける温度だと眩しくて使えませんでした。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
六甲バター株式会社 様2010-03-25
- 用途:
- アルゴン溶接に使用する予定でした。
- 対象商品:
- 32574631
以前購入した防災面の遮光度が#11で少し見えにくかった為、今回、遮光度#10の物を購入しましたが、全く何も見えない状態の物でした。数字が小さい程遮光度が低い筈なので、カタログ等の遮光度の表記にかなりの誤差がある様に思います。今一度、現物を確認して頂き表記を改善して頂ければと思います。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
2009-07-19
- 用途:
- 高出力LEDやUV光源の実験
- 対象商品:
- 07184082
コメントを追記させて頂きます。
780nm以上の赤外線域の減衰は期待できません。
#2で35%減衰、#5で55%減衰ぐらいです。UV+可視光の減衰目的であれば問題ありません。赤外線域の減衰について、商品説明が必要かもしれません。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
こちらの商品には特に付加機能として、赤外線遮断加工を施してない商品になります。
ご了承下さい。
有限会社大関鉄工所 様2009-06-11
- 用途:
- アセチレン・プラズマでの溶断
- 対象商品:
- 07184082
傷が付きやすい
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
この商品は硬化処理しており、擦傷にも強い仕様となっておりますので、
通常用途で傷が付き易いとなりますと、不良品の可能性もございます。
その場合は返品交換させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
またその際に、ご使用状況を教えていただけると、大変助かります。
ご検討のほど宜しくお願い致します。