フェルトディスクのレビュー
東栄鑿泉工業 様2009-08-21
- 用途:
- バイク部品の研磨 鏡面仕上げに使用しています
- 対象商品:
- 07294761
他メーカーの物と使い比べてみましたが同様に使用できました。
コストパフォーマンスに優れているので、こちらを購入して使用することにしました。
2010-10-29
- 用途:
- メッキ前の研磨
- 対象商品:
- 10054816
3個購入して一個は回転後すぐにはがれてきてしまい、2個目は10%位使用したところで剥離が始りました。3個目はまだ使用していません。接着をしっかりしてもらいたいです。価格は満足ですが。使用中に突然剥離が始まるとサンダーを持っていられない位サンダーがビビってしまい、非常に危険です。接着だけの問題だと思います。それさえ改善されればまた購入したいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。
2011-03-18
- 用途:
- ステン・アルミの研磨
- 対象商品:
- 10054816
3つとも試にサンダーに装着して研磨剤を付け、アルミの研磨に使用したらすぐにフェルトが飛んでいきました・・・。
傷ができ下地からやり直しました。
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
2012-06-27
- 用途:
- 金属研磨用
- 対象商品:
- 10054816
ディスク面が平面では無く、使い勝手は今一、値段相応です。
MonotaROからの回答
品質の安定に努めてまいります。貴重なご意見有難うございました。
2011-05-27
- 用途:
- 研磨
- 対象商品:
- 10054816
使用に関しては問題ないが、はみでた接着剤があまりにも汚い。金属部も錆びており新品とは思えない。
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。品質の改善に努めてまいります。
2011-03-13
- 用途:
- 金属の艶出し
- 対象商品:
- 10054816
すぐ焼け付く。お金の無駄
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
角本機工 様2010-10-06
- 用途:
- 排気ファンの清掃:カップ型ワイヤーブラシで羽根面についた、カスを除去後フェルトディスクで仕上げることで、カスを付着しにくくする。
- 対象商品:
- 10054816
以前に購入したもの(他社品)より仕上げ面が綺麗で・磨耗し難いようである