タングステン電極棒 セリウム入りのレビュー

平均満足度 4.07 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タングステン電極棒 セリウム入り モノタロウ
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
61件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社イソザキ 様2013-06-20
用途:
TIG溶接の電極として使用
対象商品:
07326864

放電が安定する。

1人が参考にしています
2015-11-18
用途:
TIG溶接の練習
対象商品:
07326873

仕事では、1.6mmしか使えないため使う機会はほとんどありませんが、JIS試験(TN-F)の練習用の時には重宝しています。

2012-02-09
用途:
マフラー加工等の直流用
対象商品:
07326864

消耗の具合も純正と変わらず安心して使えます。

2人が参考にしています
2015-02-09
用途:
鉄板溶接
対象商品:
07326864

全く問題なく使用できます。 減りもブランド物と比べて遜色ありませんでした

2016-07-16
用途:
溶接作業時
対象商品:
09184481

良いものも比べると減りが早い。

1人が参考にしています
有限会社スクラム 様2014-02-08
用途:
溶接
対象商品:
07326873

安く買いたい

1人が参考にしています
2016-03-12
用途:
普通に使用
対象商品:
09184481

普通でした

2011-04-18
用途:
TIG溶接でトリウムは放射線が気になるので軟鋼、アルミ溶接に使います。
対象商品:
07326873

アルミ溶接に早速使いました。交流での溶接でも消耗も少なく品質は良いと思います。

2013-01-15
用途:
ティグ溶接
対象商品:
07326873

普通に使えます。メーカー品と比べても遜色ないのではないでしょうか。
値段も安いので今後も購入します。

1人が参考にしています
又七工業所 様2010-10-22
用途:
TIG薄物溶接
対象商品:
07326864

違和感なく使える商品です。
トリタン・セリタン等ありますが、個々の商品説明があればもっといいかも!

2013-09-15
用途:
TIG溶接
対象商品:
07326864

TIGトーチにセットしたところ、トーチから抜け落ちてきて使用できる状態ではない。マイクロメーターで直径を測定してみると1.58~1.60mmあるべきものが、1.56~1.57mmしかない為にコレットで掴めずに抜け落ちてくるようだ。できれば交換してほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。MonotaROブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2013-01-29
用途:
アルミの溶接
対象商品:
07326873

タングステンの先端がけば立つと言うかささくれると言うか。溶接は出来ますが、
少し電流が不安定な気がします。

1人が参考にしています
2013-12-03
用途:
TIG溶接の電極として使用
対象商品:
07326873

セリュウム入りと言う事で、放射性物質が含まれていないと思い購入。
届いた品物のラベルに、微量の放射性物質が、含まれているので注意と書かれていました。
安全シ-ト(PDF)は、英語で書かれており、理解出来ませんでした。
日本語で表示して欲しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。
2015/9/4追記
モノタロウブランド セリウム入りタングステン電極棒には放射性物質は含まれておりません。
日本語のSDSは商品単体のものを現在準備中になります。

2011-11-27
用途:
薄物TIG溶接
対象商品:
07326864

アルミに使用していますが、1㎜程度の物には丁度いいです。

2012-01-30
用途:
アルミ溶接
対象商品:
07326873

一般的なアルミの溶接に使用する分には特に問題ありません。
価格も一般ルートで購入するより安価ですが、キャンペーンのタイミングを外すと、特別安く感じないかも・・・

1人が参考にしています
園田冷凍 様2015-04-24
用途:
アルミ溶接
対象商品:
09184481

直径が基準より小さいのでコレットでつかめない

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

木村輪業 様2011-03-01
用途:
TIG溶接
対象商品:
09184481

純正品と何ら遜色無く使用出来ます。
お勧めです。

阿部金属製作所 様2008-12-15
用途:
アルミ薄板溶接時
対象商品:
07326864

メーカー純正品と大差なく非常に重宝しています

2012-04-24
用途:
溶接
対象商品:
07326864

家庭用100Vでは使えませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

通常TIG溶接機は200Vの電源で使用されます。

2010-10-01
用途:
アルミのパイピングなどのTIG溶接作業で使用します
対象商品:
09184481

一流メーカー製のタングステン電極となんら変わり無く使う事ができますが、若干消耗が早いような気もしますが、全く問題有りません。